This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010257:对输入的疑问

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649828/tida-010257-doubt-regarding-input

器件型号: TIDA-010257

当前文档概述了三相 4 线 Vienna PFC 配置。 我希望在没有中性线的 3 线系统中实现此设计。 要将此参考设计从 4 线制操作转换为 3 线制操作、需要进行哪些硬件修改和软件/控制调整(例如锁相环或去耦调整)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以移除该板的中性点。 该软件可以支持三相 3 线输入。

    此致、

    Jim