This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:单个错误注入触发两个 1 位中断

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649675/am2431-two-1-bit-interrupts-triggered-by-a-single-error-injection

器件型号: AM2431

我已启用 DDR 内联 ECC、根据 SDK 12_00_00_26 中的错误注入示例代码、我能够成功触发 1 位 ECC 错误中断。

但是、我观察到、注入一个 1 位错误后、生成了两个 1 位错误中断。

这是预期行为吗?
我的理解是、对于单个错误注入、只应触发一个中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我所期望的。  请通读 TRM 中的第 8.1.4.3.3 节“ECC 统计数据“(摘录如下)。  ECC_1B_ERR_CNT_REG 是否仅显示 1 个错误?  还有一个 2 深度 FIFO、用于显示错误的地址位置。  这是否记录两个单独的地址?  可能有多个一位错误?

    看看您是否可以从 ECC 统计信息中获取更多信息、看看您所看到的内容是否有合理的解释。

    此致、

    James