This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:时钟树和时钟输出频率中的 MFCLK 值不正确

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650407/mspm33-sdk-incorrect-mfclk-value-in-clock-tree-and-clock-output-frequencies

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我注意到、即使我当时没有在时钟树中启用 MFCLK、但仍显示在时钟输出频率下 MFCLK = 4MHz、如下所示:

image.png

image.png

 

CCS 的版本      :20.5.0.28__1.11.0  
SDK 的版本      :1.3.0.01
Sysconfig 的版本:1.27.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您指出这一点。 我将确保将其发送给软件团队并进行相应更新。