This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP 无法对微控制器进行编程

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649201/tms570lc4357-ep-not-able-to-program-microcontroller

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

无法对微控制器进行编程、因为 WARM_RESET 卡在“0“处。 扫描链测试随机通过、但无法刷写代码。

MCU 将 WARM_RESET 设置为 0 可能是什么条件?  

另请列出可能使 MCU 处于复位状态的所有条件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1、将 WARM_RESET 设置为“0“(有效复位)的条件

    • 上电复位 (POR) - VDD 未达到阈值
    • 外部 nRST 引脚保持低电平 — 硬件信号保持器件处于复位状态
    • 看门狗复位 — 数字或 RTI 看门狗超时
    • 软件复位 — 由固件启动的系统模块复位
    • 时钟监控器故障 — 振荡器故障检测激活

    因此、首先我会建议您确保以下几点:

    a.硬件复位源:

    • nRST 引脚 — 外部复位 (检查是否存在下拉,电路不当)
    • 电源问题:
      • POR/VDDIO 低于 VDD 阈值 (~2.7V)
      • 欠压检测
      • 电源电压纹波/噪声
      • 去耦电容器不足

    B.与时钟有关的问题:

    • 振荡器故障:
      • 晶体不振荡(错误的负载电容,错误的晶体)
      • 外部时钟源频率缺失/不正确
      • 时钟监控器检测故障

    c.看门狗复位:

    • 数字看门狗 (DWD) -未及时维修
    • RTI 看门狗 — 窗口式看门狗违例

    --
    此致、
    Jagadish。