This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:SysConfig 中的 2 个 SPI CS 配置

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650231/am2612-2-spi-cs-configuration-in-sysconfig

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

 

我要找客户。 我的客户使用的是 mcu_plus_sdk_am261x_11_00_00、他发现在 SysConfig 的 MCSPI 模块中、它只能设置 1 个 CS 引脚、因此在 SysConfig 中没有设置另一个 CS 引脚的选项。

image.png

但 SPI0 应具有 2 个 Cs

image.png

这是 SysConfig 中的错误吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这似乎是 SysConfig 中的限制、而不是硬件限制。  

    解决方法是手动将 CS1 添加到生成的系统配置代码中。 SDK 中的一个已经执行此操作的示例是 “C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_x_x_x\examples\drivers\mcspi\mcspi_loopback“。

    MCSPI 驱动程序 API 通过 MCSPI_ChConfig 结构支持多个 CS 通道、其中包括 csPolarity 和通道配置字段。 在 SysConfig 生成初始设置后、您的客户可以在代码中添加第二个通道配置。

    如果您需要完全支持 SysConfig 而无需权变措施、我们可能需要向 SDTO 团队提出此问题。

    谢谢、

    IRA