This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:MSPM33C321A:如何在 CCS 中将 PinMux 导出为.csv

Guru**** 3010140 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647479/mspm33-sdk-mspm33c321a-how-to-export-pinmux-as-csv-in-ccs

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我想问一下当前适用于 MSPM33 的 SDK 是否支持导出 PinMux、就像下面所示的 C2000 一样。 因为我在 MSPM33 的 CCS syscfg 中找不到它。 image.png 



 

CCS 的版本      :20.5.0.28__1.11.0  
SDK 的版本      :1.3.0.01
Sysconfig 的版本:1.27.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前我们不支持将其输出为.csv 格式、但我们支持生成 txt 文件。 请参阅下面的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎我的 syscfg 没有 peripheralPinAssignment.txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    由于某种原因我无法打开屏幕截图、但请确保选中 Generate peripherals 和 pin assignment。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要进入顶部列出的“板“部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你可以看到下面的屏幕截图:


    我看不到 peripheralPinAssignment.txt 的选项。在哪里可以启用顶部的“板“选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brendon、

    您能否直接共享 SysConfig 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_controller_5F00_multibyte_5F00_fifo_5F00_poll.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    我不知道为什么、但我的 SysConfig 独立工具无法正确读取此文件。 请参阅以下屏幕截图:



    电路板部分位于左侧。 确保选中中间的复选框、并希望它出现在右侧。

    如果无法正常工作、您的工程可能正在使用旧版本的 SysConfig 或 SDK(如果您之前下载过它们)。 您可以更改 hte 项目依赖项以确保其使用的是最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、  

    感谢您的帮助。