This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:无法运行新的评估套件演示

Guru**** 3002680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650379/lp-mspm0l1306-not-able-to-run-new-eval-kit-demo

器件型号: LP-MSPM0L1306

请参阅云窗口上的连接、但 GUI 触发器未按照说明响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noble、

    您能否验证是否已成功将示例加载到器件:

    成功加载后、确保波特率配置为 115200、如自述文件中所述:

    另外、请确保选择了正确的 COM 端口。 在设备管理器中、查找名称中包含 UART 的 COM 端口:

    验证 J16 和 J17 上的跳线并将其配置为 UART 连接到 XDS、而不是 BoosterPack (BP) 接头。

    此致、

    Owen