This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:CCS 上通过 UART 进行 BSL 闪存

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649579/mspm0g3507-q1-bsl-flash-through-uart-on-ccs

器件型号: MSPM0G3507-Q1

您好:

CCS 中的以下配置是否可用于通过 UART 刷写 LanuchPad 上的 MCU?

image.png

我似乎通信是好的,我得到以下两个错误之一:

  1. CORTEX_M0P:在长度 0x7ff0 的第 0 页上 0x0 处写入存储器块时遇到问题:读取超时

    Cortex-M0P:文件加载器:验证失败:目标写入 0x00000000 失败

    Cortex-M0P:GEL:文件:c:\work\project\ccs1281\prj_mspm0\Debug\prj_mspm0.out:加载失败。

  2. CORTEX_M0P:在长度 0x7ff0 的第 0 页上 0x0 处写入存储器块时遇到问题:接收到格式错误的响应数据包(预期为 0xbf、已接收为 0x2e)

    Cortex-M0P:文件加载器:验证失败:目标写入 0x00000000 失败

    Cortex-M0P:GEL:文件:c:\work\project\ccs1281\prj_mspm0\Debug\prj_mspm0.out:加载失败。

我想知道这些错误可能意味着什么。

我可以使用 2480.BSL_GUI_EXE 成功将.txt 文件刷写到 MCU。 但如果可能、我仍然更喜欢使用 CCS。  

谢谢!

吊车

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 中的以下配置是否能够通过 UART 刷写 LanuchPad 上的 MCU?

    但是、“UARTConnection“的主要用途是允许 GUI Composer 通过 UART 访问目标存储器。 它需要在目标上运行一个监视器、并不是真正意义上的使用超出该用例范围。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好吧、明白了。

    只是 想知道哪种监控器可以正常工作。 MCU 中的 BSL 内核不是这种监控器吗?

    谢谢!

    吊车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是 想知道哪种显示器可以正常工作

    本文中有一些有关 UARTConnection 的更多信息:

     关于:CCS:UART 通信 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、明白了。 谢谢!