This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:CCS 错误:device-id 'MSPM0G3507'无法识别

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644160/mspm0-sdk-ccs-error-device-id-mspm0g3507-is-not-recognized

器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

CCS IDE 无法识别“M.SPM0G3507“的器件 ID、因此不允许创建新工程或导入示例

我尝试了不同的器件和 LaunchPad、但会弹出相同的错误、并且不会创建或导入任何工程

我使用 TI Clang 编译器 V4.04.LTS

CCS 版本 20.5.0.28__1.11.0  

MSPM0 SDK 版本:2.10.0.04

CCS version.png Error.pngSettings.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    安装 CCS 时、您是否检查了 MSPM0 作为待安装的组件?

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 IDE 的 Re 解决了该问题

    谢谢 Brian