This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:Altium 原理图

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649089/tidm-bidir-400-12-altium-schematic

器件型号: TIDM-BIDIR-400-12

您是否有 TIDM-BIDIR-400-12 参考设计的“functioning“ Altium 原理图?  

tidcb47.zip 文件的 SCH_{TXN010}_BiDirDCDC_Rd 文件夹中的 Altium Scehmatic 文档出现为空。  同一文件夹中的另一个同名模式文件是 LTSpiceSchemtic、我们无法打开。  请告知您是否有 Altium 格式的 pdf 原理图。  

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoran:

    Altium 原理图的 pdf 格式可在如下所示的同一页面上找到。

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srikanth、我知道 pdf 原理图。  然而,我希望能获得一个 Altium 原理图或 ACII 文件,我可以将它导入到 Altium 中,而不是从头开始绘制。  您是否具有原始格式的此原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoran、

    专家目前不在办公室、请期待下周开始回复。