This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020079:申请进行基准测试的 TIDA-020079 区域控制参考设计的原型组装

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020079, AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650786/tida-020079-request-for-prototype-assembly-of-tida-020079-zone-control-reference-design-for-benchmarking

器件型号: TIDA-020079
主题中讨论的其他器件: AM263P4-Q1

尊敬的 Texas Instruments 汽车团队:

希望这封电子邮件对您有帮助。

我们目前正在评估 适用于汽车应用的下一代区域控制模块、您的 TIDA-020079 (基于 AM263P4-Q1 的区域控制模块参考设计)非常感兴趣。

我们希望获得您的支持、 以构建少量(3–5 个单元)的完全组装电路板、用于内部原型设计和基准测试。 具体而言、我们计划将 TIDA-020079 的性能、功效、网络功能和整体系统行为与基于 NXP 的 S32G 区域平台进行比较。

我们完全理解该参考设计主要以设计文件的形式提供、通常不是以完全组装好的产品的形式提供。 但是、鉴于我们对直接的直接技术评估感兴趣、我们恳请您询问 TI 是否可以通过您的内部团队、经批准的制造合作伙伴或任何可用的原型设计服务为我们提供原型构建支持。

我们规范灵活、可接受采用标准配置的电路板(包括以太网 PHY 子卡)。 我们也非常感谢在评估阶段对固件示例、软件设置指南和技术咨询的支持。

请告知我们:

  • 该请求是否可行
  • 3-5 个组装电路板的估计成本和交货周期
  • 您可能需要我们提供的任何其他信息或文档

TI 的解决方案给我们留下了深刻的印象、并且具有强大的协作潜力。

提前感谢您的支持。 我期待着你的答复。

此致、

Arsal Imam

SDV 架构师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arsal:

    感谢您的关注。 让我在内部与团队核实、并在下周初与您联系

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arsal、

    我们可以将此对话发送到电子邮件吗? 如果您没有收到我的电子邮件、请告诉我。

    此致、

    David Martinez