Other Parts Discussed in Thread: AM625
器件型号: AM625
尊敬的 TI 团队:
我们使用万用表测试了评估板上的 GPIO 信号电平、并观察到 LED 连接引脚的以下行为。
LED 连接
-
L1 引脚→绿色 LED
-
L54 引脚→红色 LED
-
L57 引脚→Ω 绿色 LED
-
L58 引脚→红色 LED
观察结果
-
无论通过 Linux GPIO 命令进行开/关控制、L54 LED 均持续亮起。
-
即使使用 Linux GPIO 命令进行切换、L57 LED 也不会亮起。
-
L1 和 L58 工作正常、其电压按预期变化。
由于这种行为、我们无法从控制器端正确访问和控制所有这些 GPIO。
万用表读数
运行状况 LED 1
-
L1:
-
低电压→1.9V
-
高电平→3.3V
-
-
L54:
-
电压固定为 3.3V 且不变
-
健康 LED 2.
-
L57:
-
电压固定为 3.3V 且不变
-
-
L58:
-
在 GPIO 切换期间、电压会正确变化
-
需要澄清
-
为什么 L54 和 L57 的行为与 L1 和 L58 不同?
-
是否存在任何影响这些 GPIO 的硬件限制、替代引脚功能、拉电阻配置或引脚多路复用设置?
-
在 Linux 中、从控制器端配置和控制所有这些 GPIO 的正确过程是什么?
注意:
我们在评估板上测试了此行为、这些引脚旨在用于定制应用中的 LED 指示。
此致、
N. Eswara Rao