This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:Elprotronic C-Gang 支持

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651230/msp-fet-elprotronic-c-gang-support

器件型号: MSP-FET

我最近购买了一些 Elprotronic C-GANG-IT 程序员,但是似乎有一些问题与他们.

  • VCC 检测不起作用。 如果您没有启用编程器 VCC、则它甚至不会尝试与微控制器通信。
  • 如果 6 个中的一个无法编程、则会导致其他 5 个也无法编程。
  • Elprotronic 将不对这些问题提供支持。 我经常与他们见面、他们说在与 TI 签订新合同之前不会提供支持。 TI 站点或 Elprotronic 上没有表明这些商品不受支持。 TI 是否将签署新的提供支持的合同? 如果是、什么时候会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    是的、我们将与 Elprotronic 签订新的合同、该合同将很快完成。 在此之前、您可以尝试使用这个最新版本的 GUI 并检查它是否可以解决 Yout 问题。

    e2e.ti.com/.../GangPro_2D00_ARM_2D00_03_2D00_Dec_2D00_2025_2D00_standalone.zip

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我得到的 GUI 就是这个版本。 我认为这不是 GUI 软件的问题。 我认为编程器固件存在问题、因为如果我使用 DLL 命令行函数、仍然存在这些相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 William。 关于固件更新、可能需要在我们与 Elptotronic 恢复合同后进行更新。 希望您能理解。

    BR、

    Janz Bai