This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 PROFINET 器件演示

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649984/am2612-am2612-profinet-device-demo

器件型号: AM2612
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们正在尝试运行提供的 Profinet device_demo。 我们正在使用 CCS 20.5.1.12 和 LP-A261、但计划退出表单  

system_pre_init
 
任何帮助都将非常感谢。 ind_comms_sdk eval 和 prod 版本之间的 differnec 是什么
 
 此致
 

Enis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enis:

    使用 CCS 加载.out 文件时似乎遇到问题。 负责的团队现在正在处理这个问题。  
    您仍可以通过使用 Uniflash 工具刷写生成的 mcelf 文件来运行演示。

    eval 和 prodd 之间的差异已在产品 文档中提供。

    此致、
    Kamil