This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41114:如何设计 CRPS(通用冗余电源)?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41114, PMP23338, PMP41081, UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650845/pmp41114-how-to-design-crps-common-redundant-power-supply

器件型号: PMP41114
Thread 中讨论的其他器件: PMP23338PMP41081UCG28826

尊敬的先生:

   Qisda 将设计 CRPS。 我们在 TI 网站上找到了一款型号名为“PMP41114“的 CRPS 产品。 TI 能否提供其原理图、BOM、代码等? 由于 TI 中国台湾无法支持 CRPS、您能否告知我们应与哪些 TI 资源或联系人联系以获得 CRPS 支持?  非常感谢!

此致、

Nick CC Chen

Qisda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

          我是 Nick、是中国台湾 Qisda 公司的一名电源工程师。 我们公司目前正在计划开发 CRPS(通用冗余电源)、因此我们迫切需要 TI 经验丰富的工程师来提供支持。 我在 TI 网站上看到了 3.6KW CRPS 模块“PMP41114“、它符合我们的要求。 因此、我们希望 TI 能够提供原理图、BOM、代码和其他相关资源。 我们也期待得到专业的支持。 谢谢!

    此致、

    Nick CC Chen

    Qisda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    PMP41114 结合了 PFC、LLC、反激式和 ORing。

    您可以将 这些阶段分开进行开发:

    • PFC(包括小型升压)、您可以参阅 PMP23338;
    • LLC、请参阅 PMP41081;
    • 我推荐我们的新款产品 UCG28826。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desheng:

       感谢您的答复。 我查看了 PMP23338 和 PMP41081 的信息、遇到了以下一些问题:

       1.剂量原理图包括所有组件? 包括 MCU 呢?

       2.材料明细表是部分的还是完整的?

       3.我可以购买这两块电路板从 TI 学习吗?

       4.找不到 MCU 的源代码。 它能被释放给我们吗?

       5. PMP41081 输出只有 1KW。 是否有其他具有更大功率输出的模块? 例如 2kW、3kW 或 3.6kW?

       此外,我们可以通过电子邮件讨论,而不是在论坛?

       希望能尽快收到您的回复!

    此致、

    Nick CC Chen

    Qisda