This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104SDYYR 测试插座 (SOT23-THIN-16)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641386/mspm0c1104-test-socket-for-mspm0c1104sdyyr-sot23-thin-16

器件型号: MSPM0C1104

您好、

我们计划在新项目中使用 MSPM0C1104SDYYR。 对于原型、我们希望使用小型自制电路板对小型 MSPM0C1104SDYY 内部进行编程。 因此、我们需要一个用于特殊 SOT23-THIN-16 封装的插座(如 ZIF 插座)。
TI 是否知道此类插座的供应商?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    很抱歉、我不能向您推荐这种供应商。 但这种插座在电路设计中是正常的,所以你可以在 电子元件购物网站上研究,我认为很容易找到一个。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    它看起来并不容易。 我找不到任何与 SOT23-THIN-16 兼容的 ZIF 插座。
    任何提示都非常感谢。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有什么解决方案?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、联阵

    很抱歉晚回复。 我已经与我的同事进行了内部讨论。 关于 DYY16 插座,它是由一家中国供应商为我们定制的。 因此、我们建议您找到一家供应商、根据数据表中的相关尺寸说明进行量产。  

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    也许您可以分享中国的供应商和插座的名称、以便 TI 客户可以购买/订购相同的插座?
    您能分享插座的图片吗?

    此致、
    Patrick