This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 看门狗时钟配置问题

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651534/am2612-am2612-watchdog-clock-configuration-issue

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

 

我要找客户。

客户希望将内部振荡器用于看门狗、但他们发现 SDK SOC_rcmGetPeripheralClockFrequency 和 gPeripheralClkSrcInfoMap 中的函数中 不存在 RCM_PLLID_RCCLK10M 的情况、这会导致跳转到“DebugP_Assert (false);“。  

我认为这是一个错误,你能帮助修复它吗?

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    是、这是一个有效的错误、我已经能够重现此错误

    我已经为 SDK 团队创建了一个内部 JIRA 来修复这个问题: jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-15708

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    您能否帮助提供一个临时版本来修复它? 由于此问题、我客户的项目正在等待处理。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    请允许我花一些时间对修复此错误所需的努力进行分析。

    此致、
    Shaunak