This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MSPM0-SDK:MSPM0-MCAL:在 PWM.h 文件中未正确生成所配置 Pwm_Cfg 通道的符号名称

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648447/mspm0-sdk-mspm0-mcal-symbolic-name-for-the-configured-pwm-channels-is-not-generated-correctly-in-the-pwm_cfg-h-file

器件型号: MSPM0-SDK

您好:

客户遇到以下问题:

(1636) 文件中出现错误“crypto://C:/Folder1/Folder2/BSW/BSW_Pckg/thirdparty/Supply/tresos/plugins/pwm_TI_MSPM0G351x/config_ext/Xdm“、行“224“:缺少父 Pwm_Rec。

他们尝试了在 plugin.xml 中完全禁用它的建议、但在 pwm.h 文件中未正确生成所配置 Pwm_Cfg 通道的符号名称问题。

您能立即查看这个问题吗?

谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我向 MCAL 团队提交了一封内部电子邮件以供进一步讨论。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:  

    您能否就此提供更多信息、我们知道在 Vector 集成过程中报告的符号名称缺失是一个问题。  

    出现上述错误的时间是什么时候? 在非 EB 工具中的某些导入期间或如果使用 EB 工具、则会提供导致此错误的确切配置更改。  

    他们尝试在 plugin.xml
    中完全禁用它的建议

    有关谁的建议和所做的工作的更多详细信息将有助于进一步诊断。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看此表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     
     
    当我尝试集成 PWM 模块时、收到以下错误:(1636) 文件中出现错误“crypto:///C:/SWS_Autoliv/cb821_VCORE_APP_src/AsrPckg/BSW/BSW_Pckg/thirdparty/Supply/tresos/plugins/PWM_TI_MSPM0G351x/config_xmlmnode.xdml“、Pwm_Rec 丢失

    需要修复
    1-在 plugin.xml 中完全禁用它(有效)。
    2-(可能)修复 Pwm_Rec.xdm 中的一些语法错误、如:
    通过 在行末添加来关闭以下部分



    进行转换


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    禁用 Pwm_Rec.xdm 后、尝试对其进行配置、但旧问题“DEF_32“仍然存在:
    未在 PWM.h 文件中正确生成用于配置 Pwm_Cfg 通道的符号名称。
    在 Pwm_Cfg 上手动添加通道名称以进行编译
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Magdy。

    Sal Ye , Sudharsanan ,你有足够的信息吗? 您能尽快提供您的反馈吗?


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdy、

    感谢您的回答。 正如我们在之前的消息中所询问的那样、我还需要更多详细信息:  

    出现上述错误的时间是什么时候? 在非 EB 工具中的某些导入期间或如果使用 EB 工具、则会提供导致此错误的确切配置更改。

    您使用哪个工具来生成配置? 请提供步骤、以便我们最终重新创建问题

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于生成 Tresos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Magdy。 请列出我们重现您的问题的所有步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何步骤、因为您将看到所提到的错误、所以您无法使用软件包生成该软件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdy、

    您使用哪个版本的 EB Tresos 工具生成? 能否确认您是否使用 Tresos 版本 29.3 进行此操作

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye

    请查看下图中的亮点。

    Mohamed Magdy-Kamel :您能否确认在使用 EB Tresos 29.3 时可以重现此问题?


    此致、
    François μ s。