This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:有关 MCAL 26.00.00.08 上的 LIN 波特率配置的查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649686/am263p4-q1-query-regarding-lin-baudrate-configuration-on-mcal-26-00-00-08

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

目前我们正在处理 MCAL AM26xx 26.00.00.08。 在 LIN 中、波特率配置为 19200。

在较早的会议中、提到当前 MCAL 26.00.00.08 版本中将提供 9600 波特率支持/配置。 但我们仍然无法将其配置为 9600。

您能帮助我们进行所需的配置更改、或执行将 LIN 波特率设置为 9600 的步骤吗?

此致、

Mohasin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我可以 帮您检查一下。 您能否提供有关您之前所指会议以及您之前的 TI 联系人的信息? 我希望有完整的背景信息、以便能够在内部联系合适的团队成员。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    在上一次会议中、我们与 s-bhat2@ti.com 和 n-dasan@ti.com.In 讨论了这一点、之前的 MCAL 的 LIN 波特率配置为 19200。 他们告知我们、即将发布的 MCAL 版本 (26.00.00.08) 中将会支持将 LIN 波特率配置为 9600。

    我们现在集成了最新的 MCAL 版本 (26.00.00.08)、但波特率仍配置为 19200。

    您能帮助我们完成所需的配置更改或将 LIN 波特率设置为 9600 的步骤吗?

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我能够使用最新的插件将 LIN 波特率配置为 9600。 请问您所面临的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我已将 LIN 波特率配置为 9600、并在 PLIN 上进行了测试、但我无法看到任何帧。 我已经观察到、即使我将 9600 配置为波特率、但 PLIN 正在检测到 19200 值。

    请查看下面分享的参考视频

    e2e.ti.com/.../Recording-2026_2D00_06_2D00_04-141521.mp4

    您能查看并提供反馈吗

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    您需要运行 Tresos GUI 中的自动计算按钮来更新预分频器和分频器值。 由于这些值用于设置波特率、因此运行自动计算至关重要。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.