This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:将 TI-RTOS 移植到 FreeRTOS

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638398/omap-l137-porting-ti-rtos-to-freertos

部件号: OMAP-L137
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSOMAPL138

您好:

您是否有用于 OMAP-L137 参考板 DSP 内核的包含驱动程序+ BSP 的 FreeRTOS 参考端口? TI-RTOS 现在已停产。 或者、您是否有已停产的 TI-RTOS 参考的驱动程序/BSP 代码、我们可以下载这些代码以用于移植底层 FreeRTOS? TI 是否推荐使用 OMAP-L137 DSP 内核的 FreeRTOS 版本? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    我们对迟来的答复感到遗憾。 遗憾的是、OMAPL137 现在被认为是一种具有过去几年非新软件/抵押品投资的旧设备。 OMAPL1x/C67x 系列器件没有可用的免费 RTOS 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    谢谢、不用担心。 它是用于当前项目的硬件。 您的传统意味着什么? TI 是否 不再 生产 OMAP-L137 硬件?  还是 TI-RTOS 是旧版的、 不支持 TI-RTOS(我的意思是这样说)? 在 TI 网站上、结果表明我们仍然可以购买硬件器件、但仍在广告中(即 www.ti.com/.../OMAPL137DZKBD4) 。  这话什么意思?

    TI-RTOS 是现在在我们系统中的 OMAP-L137 DSP 硬件上运行的软件。 我知道现在没有 FreeRTOS 端口、仅限 TI-RTOS。  

    - FreeRTOS 可以移植,并且可以 在 OMAP137 的 DSP (C67x) 上运行吗? 或者、DSP 上是否有一项特性不允许 像 TI-RTOS 那样在 DSP 上成功运行其他 RTOS(如 FreeRTOS)?

    -是否可以获得 DSP 的 TI-RTOS 源代码端口和任何有关 DSP 的其他文档来支持 RTOS 级别的平台? 当我安装 BIOS 时、没有看到 TI RTOS 安装的源代码文件、只看到了一些驱动程序源代码。  由于 TI-RTOS 是旧版的、不再受支持、因此我们能否在 TI 用于此 DSP 的 BIOS 版本中获取 TI-RTOS 端口的源代码(通过签署 NDA 或其他内容)?

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny  

    谢谢、不用担心。 它是用于当前项目的硬件。 您的传统意味着什么? TI 是否 不再 生产 OMAP-L137 硬件?  还是 TI-RTOS 是旧版的、 不支持 TI-RTOS(我的意思是这样说)? 在 TI 网站上、结果表明我们仍然可以购买硬件器件、但仍在广告中(即 www.ti.com/.../OMAPL137DZKBD4) 。  您的意思是什么?


    此器件系列不提供额外的设计支持、新的软件开发和 TI 支持的任何其他功能(我们将更新产品文件夹以反映这一点)*但是*截至目前器件可用性和供货连续性没有问题  

    您可以看到以下帖子作为参考。  

     OMAP-L137:TI-RTOS 支持结束 

    -可以移植 FreeRTOS 并且可以 在 OMAP137 的 DSP (C67x) 上运行吗? 或者 DSP 上是否有一项功能不允许 像 TI-RTOS 那样在 DSP 上成功运行其他 RTOS(如 FreeRTOS)?

    这是合理的,但我们没有尝试这一点,将不再能够支持深入询问它需要做什么。  

    -是否可以获取 DSP 的 TI-RTOS 源代码端口以及有关 DSP 的任何其他文档、以便在 RTOS 级别自行支持平台? 当我安装 BIOS 时、没有看到 TI RTOS 安装的源代码文件、只看到了一些驱动程序源代码。  由于 TI-RTOS 是旧版的、不再受支持、因此我们能否在 TI 用于此 DSP 的 BIOS 版本中获取 TI-RTOS 端口的源代码(通过签署 NDA 或其他内容)?

    我担心,没有额外的支持和软件,我们可以根据保密协议等提供  

    以下链接可能会有所帮助  

     此处提供了包含 BIOS 6.37 的 GitHub 设置、用于社区维护。
    GitHub - alexeicolin/sysbios:SYS/BIOS:适用于 Texas Instruments TI-RTOS·GitHub 的内核

     我在 packages/ti/sysbios/family/C6xx 下可以看到大部分来源

     

    在 2019/20,我们还了解到 OMAPL138 上的移植工作:
    GitHub - mnoaga/omapl138_C6748_FreeRTOS:Texas Instruments OMAP-L138 FreeRTOS 端口·GitHub 、但我们一方没有官方支持。  

    对于 TI RTOS、我认为 大多数 TI RTOS 都可在 Processor SDK RTOS 的源代码中用于 omapl13x。 可能有一些与 C6x init 关联的二进制库、但我不确定我们有任何二进制文件的源代码。 不幸的是、我们无法获得这些档案。  

    希望这对一些人有所帮助  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makul:

    谢谢你。 如果这有助于与您的团队讨论以提供帮助、我可以解释为什么坚持下去。  我们提出的原因是、您的平台在医疗设备中实施、并采用 FDA(美国政府)的新网络安全规则。今年、我们发现了 FDA(美国政府机构)、如果不支持该软件、我们将拒绝提交(不允许我们将我们的产品与您的系统一起销售)(例如,您停止支持但未提供代码的 BIOS DSP 的情况) 而工程公司如我们一样、没有源码向政府证明、如果日后出现问题、我们便有能力在该守则内解决问题。 你知道我的意思吗?

    感谢您、我们将查看上面的链接、并了解这是否符合我们从 DSP BIOS 和 C6000 库中使用的内容。

    即、我们的应用程序 包括您的解决方案中的头文件 、例如 clk.h、c64.h、sem.h、ecm.h、 tsk .h、hwi.h、exc.h、mbx.h、mem.h、 swi.h 和 log.h(在 include 目录中)、但我们不能向 FDA 展示我们今天有相应的 C 代码文件--这是根本问题、也是为什么这是紧急问题。 TI 可以提供的任何版本都有助于提供与头文件对应的代码、我们可以通过这些代码来表明 FDA 很有帮助、即使我必须进行一些清理。  我们使用的是 BIOS 版本 5_42_0_7(头文件位于包 ->ti>bios->include 中)。 如果您可以跟踪与这些头文件对应的代码或您可以找到的任何版本、我们可以签署您的团队需要的任何 NDA、因此我们可以为我们的医疗设备提交 FDA 并获得批准。 由于目前  还没有可用的 FreeRTOS 选项、无法通过快速移植来保存提交内容、因此您在内部与团队进行检查会非常有用。

    再次感谢您的支持、同时我将浏览上面的链接。  再次感谢您抽出宝贵的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的背景。 我会在内部询问是否有任何可用的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul , 非常感谢你。 为了更新您、我们尝试构建您发送链接并使用 为 OMAP-L137/C6000 配置的附加 BIOS.mk 下载的 SYSBIOS-master 代码。 但错误如下图所示、但也没有随附说明、说明要使用什么工具组合来构建它。 下载时附带了一个 ->软件包->ti>BIOS 目录、但 Include 头文件中的代码与 5_42_0_07 中的代码不同、其中包含同名的头文件。

    我们还从您的网站上下载了您的最新版本 6_76_03_28 (如果是我们用来设计此设备的版本,没有代码,但后来的版本会有代码)   、但安装中包含了 NO -> packages ->ti>BIOS 目录、并尝试使用相同的 make 文件为 OMAP137 构建、但它也失败了、但也没有使用组合工具来构建它。 相同的 BIOS.MAK。 但安装时没有->包->ti>bios 目录、就像 5_42_0_07 目录中有一样、所以没有 lib、也没有要连接的 include 目录。 BIOS 目录是在安装时创建还是由 “gmake -f BIOS.mak“命令生成?

     

    我们使用的 5_42_0_07 版本在安装时没有 build.mk 或源文件(但它有一个包含头文件的 BIOS 目录)。 使用源文件和 build.mk 树获得 5_42_0_07 将会有所帮助。

    您建议的其他版本附带 build.mk AND 源文件  、对于我们 用于 5_42_0_07 的编译器和 XDC 工具版本的 OMAP137/C674 平台、未能成功编译、并且没有 BIOS 目录 (->packages->ti>BIOS 应该  来自哪里? 以某种方式生成,还是应该是安装的一部分?)  另一个具有 BIOS 目录、但头文件代码接口不同于 5_42_0_07(如果我必须将应用程序代码更新为新的函数 API 以进行编译和工作,这是可以的)。 

    我们将等待您/团队是否可以获得 任何可在 OMAP-L137/C674 DSP 上运行的构建版本 、我们可以演示此硬件构建版本以及适用于 FDA 的此部分。(即,是否只有特定版本的 BIOS 与 特定 版本的 XDC 工具以及特定版本的 C6000 编译器的协同工作、这将导致成功执行 'gmake -f BIOS.C674/C6MAK'命令)  我们不能只是显示 FDA(政府) 源代码、我们必须证明它已构建并将其链接到我们的 CCS 项目等  如果您的团队找到 5_52_0_07 及其源树(与其他源树一样)和关联的 build.mk 设置、这将非常有帮助或任何其他可行的组合。 再次感谢您关注我们公司的这一紧急事项。  

    e2e.ti.com/.../bios.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、未能找到此源代码或代码库共享的任何源树。 这是一个传统的软件、一开始并没有完全在源代码中共享。 我会再给它一个星期 — 与更多的内部人员检查,但到目前为止发现这种情况的可能性很低。  

    您可以在类似的上下文/查询中看到一些较旧的帖子、甚至以前没有源代码共享

    (+) 在医疗设备中使用 DSP BIOS — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以查看此存档  

    DSP/BIOS 下载页面

     (我假设你已经看到了这个页面)-这里存档的是所有可用的 AFAIK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Mukul。 我将开始下载其他版本、并在您跟踪 5_42_0_07 的过程中查看。  再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Mukul 好消息、我能够将基于 BIOS 5 的应用程序代码移植到 SYS/BIOS 6(即安装时我们有完整代码并可以重新编译)和 DSP 上的 FreeRTOS(需要付出大量努力)并 通过您的 链接发送到 OMAP-L137、因此我们现在将尝试使用您链接到弹簧板中的驱动程序代码源从 TI-RTOS 移植到 FreeRTOS、以完成提交。 如果您有其他客户与我们处于同样情况并需要切换到 FreeRTOS、请随时向他们提供此处的联系信息、我可以帮助他们说明如何使其与 FreeRTOS 配合使用。 再次感谢您的大力支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚  

    感谢您的更新。 我很高兴听到,即使有有限的支持,你能够完成你想要的。 我相信这不是小事。  如果确实有其他客户想做类似的事情、我会单独联系您以获取相关联系信息。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、谢谢。 是的、您是对的。 (笑) 是的、请随时与我联系。 再次感谢您。