请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM2434
您好:
我想报告几个与 PROFINET 标注相关的函数的问题、这些函数看起来与它们定义的行为相反。 请通过以下与 PROFINET 相关的标注函数查看并更正返回值:
- uint32_t PN_API_IOD_setDeviceType (***);
- uint32_t PN_API_IOD_setDeviceOrderId (***);
- uint32_t PN_API_IOD_setDeviceSerialNumber (***);
- uint32_t PN_API_IOD_setDeviceHWRevision (***);
- uint32_t PN_API_IOD_setDeviceVersionNumber (***);
根据文档、这些函数应返回:
*\return 操作结果如 uint32_t
*\retval #PN_API_OK 成功。
*\retval #PN_API_NOT_OK 出错或 AR 正在运行。
*\retval #PN_API_ERR_PARAM 无效参数。
但是、在实践中、这些函数会始终返回取反值(即 1 表示成功、0 表示失败)、这与记录的 API 行为 (PN_API_OK =0) 相矛盾。
#define PN_API_OK 0x00000000U /*!<@简介无错误。 */
#define PN_API_OK 0x00000000U /*!<@简介无错误。 */
您能否请验证和更正实现以与文档保持一致(而不是修改文档)、从而保持 API 一致性?
提前感谢您的支持。
此致、
维特·特里斯卡