Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: AM2434
尊敬的 TI 专家:
我们正在评估 AM2434 上的 EtherCAT 周期时间是否可以为 50us。 因此、我们需要测量函数 HW_EscReadIsr 和 HW_EscWriteIsr 的运行时。
令人惊讶的是、当 RPDO 大小为 9 个字节时、HW_EscReadIsr 需要 4us;当 RPDO 大小为 19 个字节时、需要 5.5us。
但 19 字节和 9 字节之间的时间增量为 1.5us、这意味着每字节 0.15us。
因此、如果运行时间有效并且无法减少、共享存储器之间的读取/写入时间是多少? 我们还需要知道、EtherCAT 使用单独的内核、电机控制使用单独的内核是否可行。
谢谢、
建宇