This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:MCAL 模块之间区分大小写的命名约定不匹配

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645529/am263p4-q1-case-sensitive-naming-convention-mismatch-across-mcal-modules

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

目前我们正在处理 MCAL AM26xx 26.00.00.08。

在所有 MCAL 模块的 bswmd ARXML 文件中、用于模块名称的命名约定与插件和 plugin.xml 不同、由于这种情况下的敏感性、我们收到编译问题。

如果我们以 ADC 为例:

在 Bswmd ARXML 文件中将其称为 ADC_TI_AM263px

bswmd swcd.png

在插件文件夹和模块的 Plugin.xml 文件中、该引脚称为 ADC_TI_AM263Px

  plugin.xml.png

您能检查一下这个问题并提供反馈吗

此致、

Mohasin

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我已经邀请了 MCAL 专家、他们应该会尽快回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    我会在内部进行检查、然后返回给您。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    请问、如果由于区分大小写而出现差异、您所面临的问题是什么?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们正在内部检查此问题、我们将很快为您提供更新。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    如有任何更新、请随时向我们发布。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们已与 Studio 团队进行了检查、遗憾的是、他们需要时间在 Studio 中实现此功能、因此我们建议按派生品/模块名称 (AM263Px 而不是 AM263px) 更新 BSWMD.ARXML。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    根据 AUTOSAR、不需要此类检查。 我将在内部讨论、并返回给您。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们与 Studio 团队进行了检查、并得到了有关行为的说明。

    路径由短名称元素组成、这些元素被定义为 XML 字符串值。 由于 XML 本身是区分大小写的、而且 AUTOSAR 没有为短名称值定义任何规范化或大小写转换规则、因此必须完全按照定义引用名称、包括其字母大小写。

    因此、在解析 BSW-MODULE-ENTRY-REF 和 IMPLEMENTED-ENTRY-REF 等引用时、RTE 发生器会执行精确的字符串匹配、而不会忽略大小写差异。

    在我们的实施中、模块 ID 从 plugin.xml 文件中获取、然后使用相应的模块名称进行进一步处理。 由于名称解析依赖于区分大小写的 XML 内容、因此 plugin.xml 中的模块名称与 BSWMD 文件中的相应引用之间的大小写不匹配会导致无法正确解析名称。

    因此、建议在所有相关配置文件中使用一致的命名约定、以避免因大小写不匹配而导致的问题。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    我们将处理并修复此任务。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.