This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:MPU 防火墙

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651418/am263px-restricted-security-mpu-firewalls

器件型号: AM263PX-restricted-security

尊敬的团队:  

  我们知道有一个名为 R5SS0_CORE_AXIS_SLV 的防火墙、它是目标侧 MPU。 从 TRM 中提供的表中可以将 R5FSS0_0 内核连接到所有启动器、但启动器 R5FSS0_0 和目标 R5FSS0_0 之间没有连接。 但是、MPU R5SS0_CORE_AXIS_SLV 中提供了 R5FSS0_0 作为发起方选项。 为什么?
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R5SS0_CORE0_Axis_SLV 保护以下存储器: R5SS0_ CORE0_ TCMA、R5SS0_ CORE0_ TCMB、R5SS0_ CORE0_I 高速缓存、R5SS0_ CORE0_ DCache、R5SS0_ CORE0_ TMU

    内核将通过其自己的路径(使用本地地址)访问其自己的 TCM、而不是通过存在该防火墙的互连(使用全局地址)访问。 因此、 发起方 R5FSS0_0 和目标 R5FSS0_0 之间没有显示连接。

    R5FSS0_0 在 MPU R5SS0_CORE_Axis_SLV 中作为启动器选项提供。 [/报价]

    这 将阻止互连路径、但允许内核访问其 TCM、例如使用本地地址“0x00080000“。 希望这是明确的。

    此致、

    Sahana