This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP 编译器选型

Guru**** 3006710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650372/tms570lc4357-ep-tms570-compiler-selection

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

我们正在安全关键型应用中使用 TMS570、因此我们计划使用 TI 的安全库。 我们目前正在使用 TI 的 ARM 编译器 v20 LTS。 众所周知、v20 LTS 不会更新为较新的版本、并且从现在开始、CLANG 编译器是完全受支持的编译器。 我注意到、CLANG 编译器确实有适用于安全关键型应用的鉴定套件。 在仍需要使用 TI 安全库的情况下、将 CLANG 编译器用于 TMS570 是否有任何问题? 我们迁移到 CLANG 是否还有其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 这是非常有帮助的。 我们还在软件过程中使用 DWARF 4 调试信息。 在用户手册中指出、DWARF 4 尚不受支持、但在编译器的未来版本中将受支持。 是否有可以支持 DWARF 4 的日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    DWARF 4 将作为 ARM Clang 6.0.LTS 版本的一部分受到支持、该版本目前计划于 2027 年第 1 季度发布。

    谢谢。此致、
    Mackay