This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010090:TIDA-010090 实验 2 — 不同频率下的正弦电流注入波形失真

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010090, TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650943/tida-010090-tida-010090-lab2---sine-current-injection-waveform-distortion-at-different-frequencies

器件型号: TIDA-010090
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P650DK、 C2000WARE

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TIDA-010090 参考设计和 C2000 DSP 评估正弦电流注入行为。

测试设置将正弦电流波形注入电池或仿真电池负载、并以多个频率测量电压/电流响应波形。

环境:

项目 详细信息
参考设计 TIDA-010090
用户指南的链接 TIDUF87(2024 年 11 月)
代替 TMS320F28P650DK
SDK 中找到 C2000Ware DigitalPower SDK v5.01.00
到此结束 实验 2.
进行参考 Code Composer Studio (CCS)

设置:

  • HV 端口:直流电源 12-15 V
  • LV 端口:电阻负载、仿真电池
  • 电流失调:5A
  • 正弦注入振幅:0.05pu

在最近的测试中、我观察到了三种波形行为、需要了解并进行调试。

1.正弦波形下半部分的失真或不稳定形状

在生成或测量正弦波形时、正弦波的下半部分看起来并不干净。 上半部分相对平滑、但下半部分显示失真、噪声或不规则形状。

问题:

  • 在基于 C2000 的正弦注入系统中、下半正弦波形失真的常见原因是什么?
  • 这是否与 ADC 采样时序、PWM 更新时序、DAC/PWM 分辨率、电流控制环路行为或模拟前端饱和有关?
  • 我应该首先检查哪些信号、以便将固件时序问题与模拟电路问题分开?

2.第一个正弦周期的振幅大于以下几个周期

在正弦注入开始时、第一个正弦周期的振幅明显大于后续周期。 在第一个周期之后、波形变得更加稳定。

问题:

  • 什么可能导致只有第一个正弦周期更大?
  • 这是否由初始化状态、相位累加器复位、PWM 比较更新时序、控制环路瞬态响应、滤波器稳定或偏移补偿引起?
  • 是否有建议的方法可以平稳启动正弦注入、例如斜升幅度、预加载 PWM 比较值或丢弃频率响应分析的前几个周期?

3.电压和电流波形振幅随着频率的增加而减小

向上扫描频率时、测得的电压和电流波形都会变小。 在较高的频率下、振幅降低变得更加明显。

问题:

  • 是否由于负载特性、电流控制带宽、模拟前端带宽、滤波器衰减或 ADC 采样限制而导致这种情况?
  • 如何确定振幅下降是由蓄电池/负载行为还是由喷射/控制/测量电路引起?
  • 对于这种类型的频率响应测试、是否应该主动调节电流幅度以在整个频率范围内保持恒定、或者是否应该将测得的电流幅度用作响应分析的参考?

如果需要、我可以提供波形捕获和测试日志。

您能否建议针对这三个问题采用哪种调试顺序?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、闵成



    因为在零交叉频率下的相位裕度较低、所以在较高频率下会出现过冲的原因是。   电流和电压幅度的减小是由于环路带宽所致。 假设您注入 1kHz 正弦波和 1kHz 一阶低通滤波器。 您将看到振幅为–3dB、即下降 30%。 如果对环路进行调优、则应能够在本参考设计中获得 1kHz 的环路带宽。

    此致、

    Shaury