This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:BSL 的 I2C 引脚重映射

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651221/mspm0l1304-i2c-pins-remapping-for-bsl

部件号: MSPM0L1304

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我正在使用 mspm0l1304。 我想通过 i2c 刷写代码。 问题是 MCU 焊接在定制 PCB 上、ROM BSL 默认 i2c 引脚根本无法访问。 我想使用 i2c1 引脚来实现这一目的。

有 2 个精确性项目:
1.bsl_i2c_flash_interface (我尝试了这种方法,但我意识到无法使用接口覆盖/插件重新映射 i2c 引脚)
2. secondary_bsl_i2c(我正在处理它,我添加 i2c1 作为外设、但随后它生成 ti_msp_dl_config.h 文件会导致与提供的 ti_msp_dl_config_h 文件发生冲突)。


我现在的方向是正确的吗?
如果是、如何解决此问题?

此致、

Danilo