请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM263PX-restricted-security
尊敬的团队:
我有一个关于在 MPU/防火墙设置中使用 L2OCRAM_BANK0_SLV“用户“模式与“管理员“模式的问题、具体针对。
我的理解是、特权操作通常需要监控器模式、例如修改硬件外设寄存器或执行系统级配置更改。
但是、对于像这样的内存区域 L2OCRAM_BANK0_SLV 、启用或限制 Supervisor 模式访问的实际目的是什么?
监控模式是否仅用于外设寄存器保护、或者在 OCRAM 等存储器区域的背景下是否具有更广泛的含义?
请解释一下:
- 为什么需要对 OCRAM 等 MPU 控制的存储器区域进行监控器/用户模式区分。
- 为 RAM 区域启用仅监控器访问的典型用例。
- 无论这主要用于操作系统/内核保护、安全/信息安全隔离或其他目的。
我希望能对这种访问控制背后的架构意图做出一些澄清。