This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS 和寄存器附录中的寄存器寻址不匹配

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650640/am263p4-register-addressing-mismatch-in-ccs-and-register-addendum

器件型号: AM263P4

image.pngimage.png
其中一个屏幕截图来自 CCS、另一个来自寄存器附录、对于同一寄存器都具有不同的地址 (EPWM00_G1_EPWM_TBCTL)
有人能否说明这是打印错误、如果是、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我在今天的 EOD 之前再谈一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已确认这是 TRM 中的错误。

    已针对该问题提出了一个内部错误;该错误将在下一个 TRM 版本中修复。