This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MDIO 接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638457/msp432e401y-mdio-interface

器件型号: MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: DP83TD510EUSB-2-MDIO

大家好、我正在设计基于 DP83TD510E EVM 的电路板、需要将 2 线对以太网转换为单线对以太网。 为了与 DP83TD510E 和 DP83822 PHY 交换信息、需要一个 MDIO 接口。

由于某些器件规格、该电路板具有一个 3 端口以太网交换机、我用于将来自 RJ45 连接器、DP83822 PHY 和 MCU 的信号互连(MSP432 是我当前使用的协议)。 但此 MCU 没有可用于管理 DP83822 和 DP83TD510E PHY 的 MDIO 外部接口、因此我需要一个具有可以使用的 MDIO 接口的 MCU。

由于 MCU 也必须连接到以太网交换机、我无法使用另一个具有 USB-2-MDIO 接口的 MCU(我只在没有以太网 MCU 的 MSP430 中看到过)、并且器件无法承受 2 个 MCU、每项任务一个、因此我的问题是:

是否有任何位器 MDIO 接口(如 USB-2-MDIO、但用于 MSP432)的实现?  
或者、是否有任何集成 PHY 且还具有外部 MDIO 接口的 MCU?

我尝试避免将 MCU 与外部 PHY 配合使用、因为我需要节省资金和空间、所以这将是我的最后一种选择。

提前感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    抱歉、我建议 TM4C129NCPDT 器件应满足您的要求、因为它同时具有 USB 和以太网。 它具有与 MSP 非常相似的软件架构、因此转换应该不会很困难、并具有集成的 MAC+PHY。