Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TIDM-02009
主题中讨论的其他器件: UCC28950、 LM5176 、BQ76952、 BQ79616、 TMS320F28379D、 TMS320F280049C、 TCAN4550 、TIDA-010210、 TIDM-02010、
我考虑使用 7 节磷酸铁锂 20Ah 电池包打造类似 ESS 的系统。
首先、14 个不同电压为 20V 至 30V 的电池背面应连接到一个直流/交流逆变器、以便通过电源插座提供交流电压。 在这种情况下、每个电池组的电压略有不同、这可能会对彼此产生一定的应力。 我想知道、TI 可以为此提供解决方案。 每个电池组都有自己的充电电路。
其次、第一个方案已经完成、然后我想收集所有 14 个交流电源、以便使用更大的电源插座。 在这种情况下、如绿色箭头所示、交流同步和峰峰值应匹配才能使用交流电源。 是否也有任何解决方案?