请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0C1104
尊敬的专家:
我对在 MSPM0C110x4 器件上进入睡眠模式时的时钟行为有疑问。
我希望在使用睡眠模式时实现低功耗运行。
以下方法是否可行?
- 使用高频系统时钟(例如 32MHz)运行器件
- 在进入睡眠模式之前、将时钟切换到低频源(例如,通过 ULPCLK)
- 然后、进入 SLEEP 模式
我的理解是、时钟配置在睡眠模式下保持不变、因此我考虑在进入睡眠模式之前切换到低频时钟。
但是、根据时钟树、ULPCLK 似乎来自 MCLK、不清楚是否可以在睡眠前仅降低 ULPCLK 频率同时保持 MCLK 为高电平。
请您澄清一下:
- 是否可以在高频运行时进入睡眠模式之前切换到低频时钟(例如 32kHz)?
- 如果可能、执行此时钟切换的建议方法或 API 是什么?
- 如果不是、在睡眠模式下实现低功耗运行的推荐方法是什么?
感谢您的支持。
此致、
IBUKI ENDO