This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:内存分配:必须先成功构建项目

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650765/am6411-memory-allocation-the-project-must-be-successfully-built-first

器件型号: AM6411

image.png

内存分配问题、构建后仍然是“必须先成功构建工程“

我尝试关闭内存分配、重新打开并重试、但从不起作用。

对于 TI 示例代码库中导入的其他工程、问题仍然存在

详细信息

版本:20.5.0.28__1.11.0

默认 VS Code API:1.102.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    您是否尝试过重新编译该工程一次?

    此致、

    Tushar