This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:OnTargetConnect () 无限期运行、A53 多核调试的无工程调试

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1650787/am6411-ontargetconnect-running-indefinitely-projectless-debug-of-a53-multicore-debug

器件型号: AM6411

/ipc_notify_echo_am64x-evm_a53ss0-0_nortos_gcc-AArch64/targetConfigs/AM64x.ccxml

Code Composer Studio  

 版本:12.4.0.00007  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 

    为了确认、您能否提供以下详细信息?

    1. 您是否也在另一个内核上加载了 IPC 回声图像?
    2. 启动调试会话时、连接到内核的顺序是什么?
    3. 您能否分享从开机到 OnTargetConnect () 挂起的确切步骤?
    4. 您提到了使用 CCS 版本 12.4.0.00007—您使用的是哪个 MCU+ SDK 版本?

    谢谢

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我通过将 target configs 检查为 am64、而不是 AM64x_GP_EVM、解决了该问题
    2. 两个内核都在运行、但我在控制台中看不到任何输出、没有迹象表明两个内核进行了通信

    1. 您是否也在另一个内核上加载了 IPC 回声图像?   是的
    2. 启动调试会话时、连接到内核的顺序是什么? 内核 0、然后内核 1
    3. 您能否分享从开机到 OnTargetConnect () 挂起的确切步骤?
      1. 我通过选择 am64 而不是 AM64x_GP_EVM 来解决该问题。
    4. 您提到了使用 CCS 版本 12.4.0.00007—您使用的是哪个 MCU+ SDK 版本?
      1. MCU_PLUS_SDK_am64x_09_00_31
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    两个内核都在运行、但我在控制台中看不到任何输出、没有表明两个内核通信的迹象

    您是否遵循了此文档? 如果没有、请参考并相应地执行以下操作:

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_IPC_NOTIFY_ECHO.html

    我通过检查 target configs 为 am64 而不是 AM64x_GP_EVM
    解决了该问题

    对于目标配置、您是否遵循了以下文档? 您使用的是哪块电路板? 这是定制板吗?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/09_00_00_31/exports/docs/api_guide_am64x/CCS_SETUP_PAGE.html#CCS_NEW_TARGET_CONFIG

    谢谢、

    JOMY Paul