This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:EthTrcv 驱动程序的代码编译错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645262/am263p4-q1-code-compilation-error-for-ethtrcv-driver

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

MCAL 软件包:MCAL AM26xx 26.00.00.08
编译器:TI-CGT-armllvm_4.0.4.LTS

根据 Eth_General 规范以规范 Trcv_State、类型实现应是 AUTOSAR Types.h 的一部分、但在 Eth Trcv_Types .h 中实现

请您就此提供反馈意见。  

此致、

Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    让我检查一下、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    同时、您是否因此面临任何构建/集成问题。  

    谢谢、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    是的,在编译 EthTrcv 驱动程序期间,我们面临如下问题:

    此问题已在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1610937/am261-som-evm-code-compilation-error-for-ethtrcv-driver 中提出。 如果 已解析所有其他类型定义、 则需要此 Eth Trcv_State 类型。

    您能检查一下并向我提供您的反馈吗

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我在内部检查了这一变革背后的概念。 这是因为下表中没有提到这种特定类型

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我在这方面创建了一个错误。

    在此处连接链接以进行内部跟踪:  

    jira.itg.ti.com/.../MCAL-38221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    感谢您的更新。

    我们是否可以预期我们提出的问题已被解决、并且该修复程序将包含在将来的版本中?  

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mohasin、

    我们已在中考虑了这些问题。 我们也在进行同样的工作。 对于提出的其他错误、已确认将在下一个版本中解决。 但对于这个错误、我们正在对此进行检查。 要点是我在上面解释的事实,这种特定类型没有在表中提及。

    我会告诉您最新信息。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我注意到、虽然表中未列出`Eth Trcv_State 类型`、但 SWS_EthTrcv_00096 还指出:

    “以太网收发器驱动程序规范中指定的类型应在 Eth_General Types.h 中声明。“

    `以太网收发器驱动程序规范 (SWS_EthTrcv_00101) 中指定了`Eth Trcv_State`、因此我的理解是、它也应在 Eth_General` Eth.Types.h 中声明。

    请提供您的反馈

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    此问题将在即将发布的版本中得到解决。 我已与开发团队确认。

    此致、

    Aswin