This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:与通过 AM263P4 上的 Hsmclient_loadHSMRtFirmware 加载 HSM 固件相关的问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646177/am263p4-issues-related-to-loading-hsm-firmware-via-hsmclient_loadhsmrtfirmware-on-the-am263p4

器件型号: AM263P4

根据 Hsmclient_loadHSMRtFirmware SDK 中的函数 (C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19\source\security\security_common\drivers\hsmclient\soc\am263px\hsmclient_loadhsmrt.c)、我将大致介绍通过 AM263P4 上的 SBL 加载 HSM 固件的完整流程:

  1. 使用为 Core 0 注册 SIPC 中断 HwiP_construct、其中包括回调函数 Hsmclient_mboxRxISR

  2. 填充 loadHSMImage 结构、包括 HSMRT 固件。

  3. 内核 0 将 WRITE_DONE 寄存器设置为 1 (CSL_FINSR(ptrMSSCtrlRegs->R5SS0_CORE0_MBOX_WRITE_DONE, 24, 24, 1U))、从而触发 HSM 内核 (PROC6) 的 SIPC 中断。

  4. 主内核进入一个循环while (gHsmRtDownloadComplete != 1)()、等待接收 SIPC 中断并等待 Hsmclient_mboxRxISR 被调用。

  5. HSM 内核完成处理后、会触发内核 0 的 SIPC 中断、并 Hsmclient_mboxRxISR 调用回调。

  6. 在中 Hsmclient_mboxRxISR、 READ_REQ 和 READ_DONE 寄存器被清除、中的内容 CSL_MBOX_SRAM_U_BASE 被复制到中 loadHSMResult

  7. Hsmclient_mboxRxISR 设 gHsmRtDownloadComplete 为 1、主内核退出等待循环。

  8. 主内核将 header.checksum 返回的 loadHSMResult 与的实时计算校验和进行比较 loadHSMResult

  9. 如果校验和比较失败、则返回错误状态。 如果成功、它将调用 waitForBootNotify。 由于设置为 SystemP_WAIT_FOREVER、主内核将无限期地等待、直到 HSM 固件运行并发回 Notify。  Hsmclient_loadHSMRtFirmware 然后返回 SystemP_SUCCESS、完成整个过程。

问题 1: 上述流程是否正确? 我希望确认每个步骤。

问题 2: 在上述流程中、HSM 固件的验证(签名检查)和解密放在哪里? 这些步骤是否由 HSM 的 ROM 引导加载程序 (RBL) 自动执行? 如果验证/解密失败、会发生什么情况? 在哪个步骤会返回错误状态?
以前,在我刷新了一个被篡改的 HSM 固件 Hsmclient_loadHSMRtFirmware  SystemP_FAILURE的情况下,函数返回。 是否会在步骤 9 中返回?

问题 3: 由于主内核 waitForBootNotify 设置为 SystemP_WAIT_FOREVER、如果 HSM 端完成加载但运行异常、并且从不执行 HsmServer_sendBootNotify(SystemP_WAIT_FOREVER) 以发送通知、那么主内核是否会无限期地等待? 在这种情况下、HSM 内核会做什么? HSM 是否有默认看门狗计时器 (WDT)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题 1: 上述流程是否正确? 我希望确认每个步骤。

    是的、正确。

    [报价 userid=“655954“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646177/am263p4-issues-related-to-loading-hsm-firmware-via-hsmclient_loadhsmrtfirmware-on-the-am263p4

    问题 2: 在上述流程中、HSM 固件的验证(签名检查)和解密放在哪里? 这些步骤是否由 HSM 的 ROM 引导加载程序 (RBL) 自动执行? 如果验证/解密失败、会发生什么情况? 在哪个步骤会返回错误状态?
    以前,在我刷新了一个被篡改的 HSM 固件 Hsmclient_loadHSMRtFirmware  SystemP_FAILURE的情况下,函数返回。 是否会在步骤 9 中返回?

    [/报价]

    这是在 HSM Rom 中完成的。 HSM 的任何验证/解密错误都会在 loadHSMResult 中反映为 Hsmclient_ipcLoadHSMStatus_Failure

    问题 3: 由于主内核 waitForBootNotify 设置为 SystemP_WAIT_FOREVER、如果 HSM 端完成加载但运行异常、并且从不执行 HsmServer_sendBootNotify(SystemP_WAIT_FOREVER) 以发送通知、那么主内核是否会无限期地等待? 在这种情况下、HSM 内核会做什么? HSM 是否有默认看门狗计时器 (WDT)?

    这个引导通知触发来自 HSMRT、而不是 HSM-ROM。 OOB HSMRT 不进行任何复位、并且在 HSM-ROM 中将 WDG 关闭。 您可以修改 HSMRT 以使 WDG 能够在需要时执行任何系统复位、也可以将 HsmClient_waitForBootNotify 修改为不等待 SystemP_WAIT_FOREVER 并设置超时。

    OOB HSMRT 会使 R5 保持阻塞状态。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我还有几个问题:

    问题 1:
    基于您的首次回复和之前回复(__LW_AT__AM263P4:与 AM263P4 的 IPC 和 SIPC 相关的问题 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛)

    IPC 中断流程为:
    -发送内核写入 write_done→触发中断→接收内核读取 READ_REQ。

    SIPC 中断流程为:
    -发送内核写入 READ_DONE_ACK→触发中断→接收内核读取 READ_DONE。

    为什么在我所述流程的第 3 步中写入 write_done 会触发 SIPC 中断? 同样、为什么在步骤 6 中需要清除 READ_REQ 和 READ_DONE 寄存器才能清除中断? 我的理解是、对于 SIPC 中断、主内核只需要写入 READ_DONE_ACK 即可触发 SIPC 中断、主内核从 HSM 内核接收到 SIPC 中断后、应将 READ_DONE 设置为 1 以清除中断。

    问题 2:
    根据您的第二个响应、 HSM RBL 仅在*主内核已通过 SIPC 将 HSMRT 固件发送到 HSM RBL 之后才开始签名验证和解密是否正确?

    问题 3:
    根据您的第三个回答:
    -分析 HSMRT 代码,`HsmServer_sendBootNotify(SystemP_WAIT_FOREVER)`–虽然参数是` ystemP_WAIT_FOREVER `S,但该函数实际上并不是阻塞的;它只是发送一条 SIPC 消息。 如果发送失败、HSMRT 会关闭所有驱动器、然后进入 WFI (`ASM_wfi`)。 这是什么状态?


    -分析主内核代码,在`mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19`中,`Hsmclient_loadHSMRtFirmware` function 默认配置为`HsmClient_waitForBootNotify(NotifyClient, SystemP_WAIT_FOREVER)`。 这意味着、如果 HSMRT 成功进行了签名验证和解密(即 HSMRT 未被篡改)但无法运行、HSM 内核将进入 WFI 状态、主内核将永远阻止。 该设计是否合理? 设计意图是确保在主内核判定 HSM 固件已加载后、它可以 100%接收 HSM 通过`HsmClient_waitForBootNotify`发送的 BootNotify、从而避免 HSM 已加载并执行`HsmServer_sendBootNotify`在主内核达到`HsmClient_waitForBootNotify`之前发生的情况、导致 BootNotify 丢失?

    问题 4:
    AM263P4 HSM RBL 是否具有 25ms 的默认内部 WDT 超时? 是否仅在 HSM RBL 无法正确加载的情况下才会发生此超时? 加载用户的 HSMRT 后、该超时是否无效?

    2. 以下说明是否意味着 180s 是指 R5 RBL 复位超时、即如果 RBL 无法正确加载 SBL、它将在超时后复位?

    3. 如何配置 HSMRT 的内部看门狗? 因为 syscfg 中没有 WDT 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么在我描述的流程的第 3 步中写入 write_done 会触发 SIPC 中断? 同样、为什么在步骤 6 中需要清除 READ_REQ 和 READ_DONE 寄存器才能清除中断? 我的理解是、对于 SIPC 中断、主内核只需写入 READ_DONE_ACK 即可触发 SIPC 中断、主内核从 HSM 内核接收到 SIPC 中断后、应将 READ_DONE 设置为 1 以清除中断。

    Hsmclient_mboxRxISR 不是 SIPC ISR。 这是 R5 和 HSM ROM 之间的 IPC。 这使用 write_done 和 READ_REQ。

    SIPC 位于 R5 和 HSM (HSMRT) 之间、这会使用 READ_DONE_ACK 和 READ_DONE。

    根据您的第二个回答、 HSM RBL 仅在*主内核通过 SIPC 将 HSMRT 固件发送到 HSM RBL 之后才启动签名验证和解密是否正确?

    主内核不通过 IPC 发送固件。  
    L2OCRAM 上 HSMRT 的地址被发送到 HSM ROM、其中 HSM ROM 可以访问此 L2OCRAM 地址、从中选择用于签名验证和解密的内容。

    如果发送失败、HSMRT 会关闭所有驱动程序、然后进入 WFI (`asm_wfi`)。 这是什么状态?

    这可能意味着 SIPC 注册可能不正确、或者 HSM 将命令传回 R5 时出现问题、从而导致 HSM 处于此状态、即取消初始化仅在 HSM 内核上注册的驱动程序。

    此设计是否合理? 设计意图是为了确保在主内核判断 HSM 固件已加载后、它可以 100%接收 HSM 通过`HsmClient_waitForBootNotify`发送的 BootNotify、从而避免 HSM 已加载并执行`HsmServer_sendBootNotify`在主内核达到`HsmClient_waitForBootNotify`之前发生、导致 BootNotify/Quote 丢失的情况?

    是的、我看不到 HSM 完成 BootNotify 且 R5 缺少相同内容的情况、因为这里使用了 SemaphoreP_pend、这可以在 HsmClient_register () 期间注册的 R5 端捕获此更新。

    AM263P4 HSM RBL 是否具有 25ms 的默认内部 WDT 超时? 是否仅在 HSM RBL 无法正确加载的情况下才会发生此超时? 加载用户的 HSMRT 后、该超时是否无效

    抱歉、此时间应为 180 秒 HSM ROM 支持看门狗、超时为 180 秒。 我将在下一版本的 HSM 附录中对此进行更正。 TRM 当前会调用正确的超时值

    以下说明是否意味着 180s 指的是 R5 RBL 复位超时、即如果 RBL 无法正确加载 SBL、RBL 将在超时后复位?

    这是 HSM ROM 中的 HSM WDT 超时。 如果 SBL 加载失败或 HSMRT 加载失败、则将进行看门狗复位(即每 180 秒系统热复位一次)

    如何配置 HSMRT 的内部看门狗? 因为 syscfg 中没有 WDT 配置。

    HSMRT 目前没有将看门狗集成到 TIFS SDK 中。 HSM ROM 目前正在使用该看门狗。 如果您对 HSMRT 中的 HSM 看门狗有要求、则可以通过将 MCU_PLUS_SDK 看门狗驱动程序移植到 HSM 来将其作为新模块从末端添加到 HSMRT 中。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    问题 1:
    因此、据我所知、HSM RBL 中的 180 秒 WDT 仅在 R5 RBL 无法加载 SBL(即 SBL 不运行)或 HSM RBL 无法加载 HSMRT(即 HSMRT 不运行)时生效。 只要 SBL 和 HSMRT 成功运行、并且系统没有卡在 R5 SBL 或 HSM RBL 中、HSM RBL WDT 就不会处于活动状态。 是这样吗?

    问题 2:
    如果 SBL 无法加载 HSMRT(例如,由于它没有接收到而卡住) HsmServer_sendBootNotify,我们可以使用 SBL 中的内部看门狗触发超时复位。 现在、如果 HSMRT 遇到异常并在运行时卡住、则默认 TIFS SDK 不支持 WDT。 用户需要本身移植 WDT 功能、是否正确?但是、我认为 TI 应该默认集成了此功能、因为如果没有此功能、就无法从 HSM 运行但卡住的情况中恢复。 还是有另一种机制来避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、据我了解、HSM RBL 中的 180 秒 WDT 仅在 R5 RBL 无法加载 SBL(即 SBL 不运行)或 HSM RBL 无法加载 HSMRT(即 HSMRT 不运行)时才会生效。 只要 SBL 和 HSMRT 成功运行、并且系统没有卡在 R5 SBL 或 HSM RBL 中、HSM RBL WDT 就不会处于活动状态。 正确吗?

    没错。  

    问题 2:
    如果 SBL 无法加载 HSMRT(例如,由于它没有接收到而卡住) HsmServer_sendBootNotify,我们可以使用 SBL 中的内部看门狗触发超时复位。 现在、如果 HSMRT 遇到异常并在运行时卡住、则默认 TIFS SDK 不支持 WDT。 用户需要自行移植 WDT 功能、正确吗?

    是的、正确。

    但是、我认为 TI 应该默认集成了此功能、因为如果没有它、就无法从 HSM 运行但卡住的情况中恢复。 还是有另一种机制可以避免出现此类情况?

    由于 TI 的默认解决方案是来自 R5f 的阻塞调用、因此可以选择保留来自 SBL 的内部看门狗触发、这也会产生与来自 HSM 的看门狗复位相同的效果。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan