This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P-LP:冷启动优化

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-LCD1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646323/am62p-q1-am62p-lp-cold-boot-optimisation

器件型号: AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62P、 SK-LCD1

按照此处的指南、我目前无法重现所述的启动时间: 4.1.12。 引导时优化 — Processor SDK AM62Px 文档 

使用最小的图像和所有的说明后、我有 3 秒的时间从通电到启动的内核、这一点与所述的<1 秒不符。 从我在文档中看到的情况来看、测试是在热重置条件下完成的、这将解释一些不一致之处。

从我可以在开发板上访问的内容来看、PSU 和 USB 协商占用 0.7 秒、PMIC 和 ROM 负载 1、内核负载 1.3 秒。 对于我的应用程序、如果可能、我需要在 3 秒内从冷启动到能够显示实时 GUI 的屏幕(由于 DRM 提供所需的挂钩、因此不需要 Windows 管理器)。

我是否能够从冷启动获得计时、通过屏幕获得尽可能快的启动的说明以及从那里追逐进一步优化的途径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您是否能够创建上述链接中提到的使用 MCU+SDK 软件共享的映像(可从下载)

    dr-download.ti.com/.../mcu_plus_sdk_am62px_12_00_00_27-windows-x64-installer.exe

    此外、如果可以使用 Yocto 和 SBL 引导流程 (MCU+SDK) 按照所附文档中提供的说明进行操作、则应该能够在不到 2 秒的时间内使用图形实现引导。

    e2e.ti.com/.../AM62P_2D00_11.1-SDK-_2D00_Linux-Fastboot-steps-using-SBL-boot-flow._2D00_v2_2D00_20250829_5F00_123532.pdf

    希望这有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    所以我按照上面的说明操作、我看到了一个启动界面、但随后它拒绝启动到 Linux、我一直在浏览 Linux 映像并按照文档的说明进行完全准备、但内核始终无法在 4 个内核中的任何一个上启动 HB LED 或 UART 输出。 我仍然认为我缺少一些东西。  

    我可以看到 FreeRTOS 接管了屏幕并通过 IPC 推出、但已经跟踪到、通过它似乎没有与 Linux 通信?

    我还应该在电路板上刷写什么内容吗?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否分享您尝试对 MCU+SDK 映像和 Linux AppImage 执行的强制步骤。  

    此外、还可以添加看到的日志。 您可能需要在引导参数中包含从何处加载 rootfs、这些引导参数在器件树(内核)中指定它。  

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    请参阅所附的步骤、我仍然看不到任何迹象 Linux 正在运行。 我的主要问题是:

    - 我可以获得用于获得示例中显示的测试结果的示例图像,以便我可以看到它在我的电路板上可以正常工作,并且可能?
    - 您能确认使用相同的设置步骤与最新的 SDK 版本, A53 能够引导 Linux 并在控制台上显示输出吗? 我想确认问题与我正在使用的 SDK 版本或设置中缺少的某个步骤无关。
    谢谢
    Tom
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    从随附的日志中、我确实可以看到编译 Yocto 映像时出现错误、并且您尚未遵循 MCU+SDK 中提供的说明来禁用日志(因为我仍然看到 System Init... 和显示的其他日志)。

    附上我在进行上述所有更改时创建的 WIC 映像、并使用连接到 AM62P 电路板的 SK-LCD2 显示器进行测试。

    e2e.ti.com/.../coreimage_2D00_11.1_2D00_lcd2.wic_2800_1_2900_.xz

    引导分区中有一个演示文件夹、其中包含我创建的 MCU+SDK 映像、并在 NOR 上刷写这些映像。 u-boot-commands.txt 文件 还应具有运行的所有命令。

    希望这有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    对于 Yocto 映像错误、是的、我添加了错误以及根据所提供的说明所需执行的修复操作、这是使用了一个全新的工作区、仅需要进行建议的更改、这表明说明中至少缺少一些内容。 我的笔记最初是用 MD 编写的、因此如果格式有点难以阅读、请将内容粘贴到 MD 编辑器中。


    我将再浏览一下 SDK、您指向我的文档带我来到这里: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_01_05_03/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html#secondary-boot-loader-sbl

    我接着在这里访问: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/latest/exports/docs/api_guide_am62px/TOOLS_BOOT.html#LINUX_APPIMAGE_GEN_TOOL

    然后我按照 Falcon 的引导说明进行操作。

    我错过了一些东西,所以请你给我详细的说明,如何做这将是非常有帮助的。

    此外、我有一个 SK-LCD1 显示屏、您有没有机会使用 DBC 覆盖功能完成构建、以便我可以在我的硬件上复制?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    WIC 图像也应该可以在 LCD1 上使用、SK-LCD2 分辨率为 1920x720、而不是 1920x1200 (SK-LCD1)、因此显示屏仍应能在其上呈现图形。

    请尝试使用我在上一次答复中所附的 WIC 图像? 如果您明天下午有空、我们可以进行调试通话。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    我会去的!

    调试调用会很棒、明天下午即可使用!

    谢谢

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    因此、我运行了这个映像、它似乎引用了 OSPI 映像中的 eMMC、不确定它是否包含在您发送的文件中?
    这是串行输出:

    Image loading done, switching to application ...
    Starting 2nd stage bootloader
    Image loading done, switching to application ...
    Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    NOTICE:  BL31: v2.13.0(release):v2.13.0-259-ge0c4d3903b-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 07:01:36, Jul  1 2025
    [    0.550682] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/dev/mmcblk1p2" or unknown-block(179,2)
    [    0.560841] CPU: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.12.42-ti-gfe4718a972cf-dirty #1
    [    0.569437] Hardware name: Texas Instruments AM62P5 SK (DT)
    [    0.574994] Call trace:
    [    0.577431]  dump_backtrace+0xa0/0xe0
    [    0.581094]  show_stack+0x18/0x24
    [    0.584402]  dump_stack_lvl+0x34/0x8c
    [    0.588057]  dump_stack+0x18/0x24
    [    0.591363]  panic+0x378/0x38c
    [    0.594412]  mount_root_generic+0x324/0x33c
    [    0.598587]  mount_root+0x170/0x334
    [    0.602065]  prepare_namespace+0x6c/0x2a4
    [    0.606063]  kernel_init_freeable+0x240/0x280
    [    0.610414]  kernel_init+0x20/0x1d4
    [    0.613897]  ret_from_fork+0x10/0x20
    [    0.617465] SMP: stopping secondary CPUs
    [    0.621380] Kernel Offset: 0x80000 from 0xffff800080000000
    [    0.626849] PHYS_OFFSET: 0xfff1000080000000
    [    0.631018] CPU features: 0x00,00000080,00000000,4200420b
    [    0.636403] Memory Limit: none
    [    0.639447] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/dev/mmcblk1p2" or unknown-block(179,2) ]---

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否将 SD 卡插入 EVM(其中刷写了 coreimage)?

    我们可以在今天的达拉斯时间上午 11:30 联系吗?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    今天很高兴与您相聚。 如上所述、请随时在结束时再次进行跑步、并告诉我们如何进行。

    将在下周初分享有关如何使用 12.0 SDK 验证相同内容的说明。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    是否有关于 12.0 SDK 更新的新闻?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我在使用 12.0 SDK Yocto 映像时遇到一些问题。 我们将在今天晚些时候尝试调试它、并在下周初为您更新。

    您是否能够在您的终端上复制相同的设置?

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    到目前为止、我已经通过电子邮件发送了我的调查结果。 但也遇到了同样的问题。

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我还没有收到电子邮件。 您是否尝试使用 12.0 SDK 或 11.1 SDK 进行设置、但遇到了问题?

    此致

    Suren