This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:有关 MCU+ SDK 中修复问题的适用版本

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652988/am2431-applicable-releases-on-the-fixed-issues-in-mcu-sdk

器件型号: AM2431

您好、

在 MCU+ SDK 11.00.00 的版本说明中、EXT_SITMPUSW-72 已在此版本中得到修复、此问题的适用版本为 10.01.00 及其后的版本。

Untitled.jpg

 

 

在 EXT_SITMPUSW-72 链接中、“在发布中找到“标记为 10.00.00。 此外、 下面的 E2E 主题中的 SDK 9.00.00.35 已经讨论了此问题。

论坛 URL:         https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410801/mcu-plus-sdk-am243x-the-ddr-ecc-function-problem-requires-ti-library-modification

 

您能否说明“适用的版本是 10.01.00“之后的版本“是什么意思?

 

谢谢。此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    关于“在发行版:10.00.00 中发现“ 的差异和 9.00.00.35 中的早期讨论 — 如果您使用的是任何一个版本 ,我们建议升级到 最新的 SDK , 因为那里有可用的修复程序。

    谢谢  

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomy、

    感谢您的答复。 您能否澄清为什么发行说明将其描述为“适用的发行版是 10.01.00 以后的版本“?

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,

    发行说明中的“适用版本:10.01.00 起“表示 自 SDK 版本 10.01.00 开始确认存在问题 ( EXT_SITMPUSW-72),并在 11.00.00 中包含修复

    [引用 userid=“686310“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652988/am2431-applicable-releases-on-the-fixed-issues-in-mcu-sdk/6373881 ]关于“在 Release:10.00.00 中找到“ 和先前在 9.00.00.35 下讨论的差异 [/报价]
    我将在内部检查此差异

    此外、您能否告诉我们您是否有特定原因无法迁移到最新的 SDK?   

    谢谢、

    JOMY