This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:双电机控制器 PCB 参考设计

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651012/tidm-02010-reference-design-for-dual-motor-controller-pcb

器件型号: TIDM-02010

您好、

 

任何人都可以根据我的要求互连来讨论 TIDM-02010 参考设计吗?

 

谢谢。此致、

Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布具体的问题 Ajay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    我有一个电源主板 PCBA 的规格、用于控制 1.5kW 的空调压缩机电机和 200W 的室外机 (ODU) 风扇电机。 两者都是最大功率。 TIDM-02010 是否支持此应用?

    我的下一个问题是、如果我们选择升压 PFC 而不是交错式 PFC、控制器的性能是否会出现任何问题?

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

        是的、TIDM-1010 足以按照上述额定值旋转两个电机。 它可以支持升压 PFC、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    感谢您的答复、我们可以开会讨论这个主题吗?

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    正在等待您的答复。 我需要联系谁来讨论此参考设计?

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、您是否联系过 TI 的任何现场应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkata,不幸的是,没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

       您可以发布您的问题、我们将尝试在此处解决。