This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:将定制板迁移至 SIP µC

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647583/am263p4-migrating-custom-board-to-sip-c

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

嘿、专家、
我有一些关于迁移到 SIP µC 的问题。  

作为 SW、我要使用:
CCS 12.8.1.00005
SDK 11_01_00_09

我已经迁移了 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/SOC_MIGRATION.html 中提到的 SDK

如果我现在从此 SDK 导入产品(如 flasher_JTAG_uniflash_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang)、并检查 systemconfig 我看到选择了封装 ZCZ-C:image.png
 这是正确的、如果我要使用 SIP 封装 (ZCZ-F)、还是必须更改它?  
因为如果我将其更改为 ZCZ-F 封装、OSPI 的引脚排列将发生更改。
image.png
SIP 封装的这些设置是否正确?


将我的项目迁移到 SIP 包的总体步骤是什么? 只需将它们打开并切换到 ZCZ-F? 以及闪存和 OSPI 的正确设置是什么?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加更多信息、我认识到我仅将 ZCZ_S 封装迁移到 ZCZ_F、因此大多数 LP 示例都进行了迁移。 在将 ZCZ_C 迁移到 ZCZ_F 之后
     默认情况下、flasher_JTAG_uniflash_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 也设置为 ZCZ_F。
    但当我构建它时、会出现错误:

    仍在 systemconfig 中、未选择 EEPROM ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、
    会返回到您的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcel。

    请安装一个全新的 SDK、并使用此迁移指南迁移 SDK、然后尝试构建它:

    software-dl.ti.com/.../SOC_MIGRATION.html