This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:芯片未检测到、提及"DAP 错误。 器件处于低功耗状态

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, UNIFLASH, MSPM0L1105, MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652439/mspm0g3507-chip-not-detecting-mentioning-dap-error-device-in-low-power-state

器件型号: MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSPM0L1105、 MSPM0C1103

尊敬的 TI 技术团队:

 

我们正在基于 MSPM0G3507 启动工业电机板、如下所示

使用 uniflash 读取芯片存储器时出错

我将其连接到 LaunchPad SWD 引脚、相同的连接适用于 MSPM0C1103 和 MSPM0L1105 板上的其他设计。

下面是完整的错误信息

 

“连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答“

 

在测试期间、SWD 引脚 VIS R18 和 R21 被短接或连接。

感谢您的支持。

 

提前感谢。

 

VijayIPM_MCU_INVERTER.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题。  启动 MSPM0G3507 时、DAP 错误很常见。 通常意味着微控制器已进入深度睡眠或故障状态、阻止了 SWD 端口。 您通常可以通过强制 MCU 进入 BSL(引导加载程序)模式并触发恢复出厂设置来绕过此设置。  在目标板上、将 BSL 调用引脚 (PA18) 连接到 VCC。 默认情况下、在上电或复位期间将此引脚拉至高电平会使芯片进入 BSL 模式。 将 NRST 引脚保持在低电平(或按下复位按钮)至少 1 秒钟。 当 NRST 为低电平时、对电路板下电上电(或释放 NRST、同时使 PA18 保持连接到 VCC)。

    此外、与较小的 MSPM0 设计不同、MSPM0G3507 的高速调试接口对信号完整性更敏感。 如果您的 4.7kΩ 调试信号较弱或通过长电缆运行、请验证 SWDIO 线上是否有上拉电阻、SWCLK 线上是否有下拉电阻(您的 LaunchPad 工作正常,但两者都是上拉的,这是一个问题)。

    为了进行进一步挖掘、您能否检查 MSPM0G3507 上的内部电源轨以确保它不会发生欠压复位?  ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">VDD 应 稳定在 3.3V、如果您测量 VCORE(1.2V 或 1.35V 输出)",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">、并且该电压波动、则 VCAP 引脚上可能会出现短路或电容不足。