This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A-Q1:使用看门狗进行调试

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1653955/mspm33c321a-q1-debugging-w-watchdog

器件型号: MSPM33C321A-Q1

大家好、

我想运行一个调试会话,启用了看门狗 ,理想  情况下是由看门狗激活,如果我的代码不刷新看门狗准时.

是否可行? 如何设置 CCS 来实现它?

“你是我的  

BR
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    您可以使用 IWDT 在一段时间后复位器件、然后在软件中将其清除。  出于调试目的、我认为这将直接断开调试器、因此您必须在复位后重新连接到器件。

    您可以参阅 TRM 的第 30 章、了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik

    谢谢!  

    我会尝试并提供反馈  

    BR
    Carlo