This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:MPU 防火墙

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651360/am263px-restricted-security-mpu-firewalls

器件型号: AM263PX-restricted-security
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:  

  1.  从 TRM 我知道有一些介绍者列表 R5 内核, HSM , DebugSS, CPSW, ICSS, EDMA。  
但是、我注意到 DebugSS、EDMA 未列在 syscfg->MPU 防火墙设置的 initiators 列表下。 是否有任何具体原因??
  2.在 SysConfig→MPU 防火墙中、在“Priv Ids allowed“下、有一个名为 external_ID 的选项。
    EXTERNAL_ID 究竟代表什么?? 它与哪个启动器相对应?
 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、下周初回来。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    1. EDMA 不列为启动器、因为 EDMA 由其中一个 CPU 内核触发、所有 EDMA 事务都携带启动 EDMA 事务的 CPU 内核的 PrivID。 关于 DebugSS、它尚未作为启动器启用、但可以这样做。 请注意、HSM 仍将被锁定、无法进行 JTAG 访问。

    2.有 EXTERNAL_ID 字段背后的想法是覆盖尚未配置的 PrivID。  

    谢谢您、
    Naren