This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:ESM 时钟相关性和系统时钟故障下的功能安全

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1653526/am2612-esm-clock-dependency-and-functional-safety-under-system-clock-failure

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

我想从功能安全的角度提一下 ESM(错误信令模块)的行为及其设计。
从 TRM 和数据表中、我知道 ESM 是一个聚合和报告错误的模块。 但是、我找不到有关在哪个时钟域 ESM 运行的明确说明。
您能否澄清以下几点?

1. ESM 时钟相关性

ESM 是否实现为在系统时钟上运行的同步逻辑?
ESM 是否有任何独立的时钟源、或者它是否完全依赖于系统时钟?


2.系统时钟出现故障时的行为
如果系统时钟停止或变得不稳定:

ESM 是否能够处理新的错误事件?
在此类条件下、nERROR 输出是否得到保证?


3、功能安全
如果 ESM 操作可能因系统时钟故障而受到限制:

哪种安全架构(例如 WWDT,复位路径等)可确保器件最终转换到安全状态?

 

最好的注意、

IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“688149“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1653526/am2612-esm-clock-dependency-and-functional-safety-under-system-clock-failure

    1. ESM 时钟相关性

    ESM 是否实现为在系统时钟上运行的同步逻辑?
    ESM 是否有任何独立的时钟源、或者它是否完全依赖于系统时钟?

    [/报价]

    是、ESM 使用 TRM 中所示的系统时钟运行(以下代码片段):

    [报价 userid=“688149“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1653526/am2612-esm-clock-dependency-and-functional-safety-under-system-clock-failure

    2.系统时钟出现故障时的行为
    如果系统时钟停止或变得不稳定:

    ESM 是否能够处理新的错误事件?
    在此类条件下、nERROR 输出是否得到保证?

    [/报价]

    错误 I/O 引脚可以在电平模式或 PWM 模式下运行。  系统时钟故障可能会抓住进入 ESM 的时钟。 在 PWM 运行模式下、这会导致安全错误引脚上的 PWM 波形卡住。 因此、ERROR 引脚的 PWM 模式是安全关键型应用的建议模式。 此时、监测错误引脚的外部系统需要干预、ESM 无法运行。

    [报价 userid=“688149“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1653526/am2612-esm-clock-dependency-and-functional-safety-under-system-clock-failure

    3、功能安全
    如果 ESM 操作可能因系统时钟故障而受到限制:

    哪种安全架构(例如 WWDT,复位路径等)可确保器件最终转换到安全状态?

    [/报价]

    如前面回答中所述、当 ESM 的时钟停止时、错误引脚上的 PWM 切换将停止、因此可以由外部 监视器用来触发到安全状态的转换。

    此致、

    Sahana