This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM 上的短 SCL 脉冲

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634890/tm4c123gh6pm-short-scl-pulses-on-the-tm4c123gh6pm

器件型号: TM4C123GH6PM

您好 TI 支持团队:

我们目前在 TM4C123GH6PM 上的 I2C 主器件经常遇到问题、请寻求您的支持和指导。 MCU 偶尔会在序列中的任何位置生成大约 83ns 的极短 SCL 脉冲。 发生这种情况时、I2C 总线进入卡滞状态、通信无法恢复。

已使用 1k 和 4.7K 之间不同的上拉‑Ω 上拉电阻值验证了总线。 ‑1k Ω 上拉时、测得的 SCL 上升时间约为 314ns、下降时间约为 80ns。

因此、我们希望就如何进一步调试该问题提供任何建议、尤其是在问题发生时应检查哪些寄存器、内部状态或配置设置。 有关相关 I2C 模块寄存器、时钟交互或已知缺陷的任何提示都将 非常有帮助。

非常感谢您的支持。I2C SCL 7.jpgI2C SCL 8.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您尝试以多快的速度运行 I2C?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    I2C 接口配置为以 100kHz 的频率运行。

    此外、我们可以观察到、当系统时钟设置为较低的频率(例如 20MHz 或更低)时、I2C 总线能够可靠运行、而将系统时钟增加到 40MHz 或更高会导致短 SCL 脉冲再次出现。 在这些测试期间、仅更改了系统时钟频率、而设置的所有其他方面(例如 I2C 配置和上拉)保持不变。

    在更高的系统时钟频率下运行时、TM4C123GH 上的 I2C 主器件是否有任何与时钟相关的限制、勘误表或所需的配置详细信息?

    谢谢、此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    有关标准模式计时器周期、请参阅下表。 您的应用是否有系统时钟要求? 您是否可以在 20MHz 运行系统时钟来消除脉冲问题?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、对于我们的应用、可以在 20MHz 处运行时钟。 但是、我们能否保证 这个问题在这个频率下不会再次出现? 这是否是在较高频率下已知且有记录的问题?  

    谢谢、此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    下面仅附加了 I2C 勘误项。 我认为它们中的任何一个与更高的系统时钟频率无关。 在您所附的图片中、似乎错过了整个时钟。 您是否有关于此频率的任何数据? 您能否确认您的计时器周期已设置为 0x13?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    实际上、勘误项似乎都没有描述我们的给定问题、在创建该主题之前、我们已经了解过这些项目。 我们也在这个论坛上的其他主题中看到了这个问题、但是他们的解决方案(例如降低上拉电阻)并没有解决我们的问题。

    在 40MHz 和 100kHz 的 I2C 时钟频率下、短 SCL 脉冲的频率约为 12MHz。 您可以在此处所附的图片中看到脉冲:

    计时器周期由 TivaWare 自动设置。 我们遵循了此应用报告: 在 TM4C129x 微控制器上使用 I2C 主器件功能集。 此外、我们已经通过手动将计时器周期寄存器编程为 0x13 来验证这一点、但是仍然可以观察到相同的行为。  

    鉴于此行为、您是否知道 TM4C123GH I2C 主器件的任何内部时序限制、时钟域交互或无文档记载的约束、这些限制可以解释这种对系统时钟频率的依赖性、即使计时器周期设置正确也是如此?

    谢谢、此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    我觉得在以更高的系统时钟速度运行器件时、这可能是一个常见问题。 您是否可以尝试减小本主题中所述的上拉电阻值: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711562/tm4c129xnczad-tm4c-i2c-master-generates-short-scl-clock-pulses-glitches

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如前所述、减少上拉电阻并没有解决我们这边的问题。 当前设置为 1.1k、从而导致 SDA 和 SCL 上的上升和下降时间完全符合 I2C 规范。

    在您附加的问题中、较高的上拉值似乎会使上升沿延迟到足以让主器件触发总线恢复。 虽然短 SCL 脉冲可能看起来相似、但这与我们的情况不完全匹配、因为我们的上升和下降时间在规格范围内、并且上拉电阻器的大小已经适当。

    这表明 I2C 主器件本身存在不同的问题、该问题会在较高的系统时钟频率下发生故障。 我们想了解根本原因、以确保在较低的时钟频率下不会出现同样的问题。

    谢谢、此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您正在处理的用例究竟是什么? 您在这里是否需要以太网? 我们有一款新器件 MSPM33C321A 、它正受到主动支持、不应出现 I2C 通信问题。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    不再支持 TM4C123GH 吗? 在您的页面上、它显示为正在供货: TM4C123GH6PM 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 这个项目大约在 2-3 年前启动、我们过去已经成功使用了这个 MCU、 因此我们再次选择了这个 MCU。

    此时、PCB 已经设计和制造完成、并且大多数固件已经实现。 因此、完整的平台更改不能被视为可接受或现实的解决方案。  但是、如果 TI 针对该问题提供的唯一解决方案是更改器件、则 STM32C5 系列等替代平台也可能是一个不错的选择、因为它们还提供了强大的 I2C 实现方式!

    如果 TI 可以就该问题提供任何进一步的技术见解或说明、我们将不胜感激。 如果不可能得到进一步的支持或澄清、我们同样希望作出诚实的发言、而不是继续不限成员名额的前后发言。

    谢谢、此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我明白。 我将尝试使用 LaunchPad 在我的终端复制问题、然后跨系统时钟和各种器件收集数据。 一周左右就会回复您。 感谢您的耐心!  

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    此问题已在多个线程中出现、似乎是由噪声耦合或信号反射引起的。 为了解决该问题、可对 I2CMCR2 寄存器应用一个可编程干扰滤波器来忽略短于干扰宽度的脉冲。 需要注意的是、请查看勘误表文档 ( www.ti.com/.../spmz849f.pdf) I2C#04 部分中的干扰抑制勘误表

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复!

    实施干扰滤波器可以改善整体行为、尤其是在较低的系统时钟频率下。 但是、几小时或几天后、我们仍然会看到偶尔出现的故障、但我们尚不能确定这些故障是否仍然与 I2C 相关。

    关于噪声耦合或信号反射的可能性、我对系统时钟频率的高度依赖性感到惊讶。 由于 I2C 总线速度和外部电路保持不变、因此我预计信号完整性问题在不同的系统时钟频率下的行为会类似。

    我还查看了 I2C#04 勘误表、并还有三个问题:
    - 是否有任何数据可以说明这种干扰过滤器初始化问题发生的可能性?
    -行为是否依赖于器件,这意味着一些芯片可能永远不会出现问题而其他芯片,或者有效的滤波宽度是否可以从复位到复位在同一芯片上?
    -有没有任何方法,无论是在软件或实验中,以确定初始化后实际有效的干扰抑制宽度?

    此外、您是否能够在评估板上重现短 SCL 脉冲?

    再次感谢、此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    遗憾的是、我最终无法重现问题、但我一直在与内部团队成员讨论这一点、他们建议在较低的系统时钟频率下运行器件并根据系统时钟将干扰滤波器设置为尽可能高的值可以消除干扰。 在较高频率下运行时、干扰滤波器抑制干扰的时间较短、因此建议以尽可能低的频率运行、以便尽可能多地为干扰滤波器提供时间。 如果问题是由于噪声耦合或信号反射导致的、那么我认为这不取决于器件。

    谢谢、

    -Eric Rentschler