This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于内部架构

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654465/am2612-regarding-internal-architecture

器件型号: AM2612
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 UNIFLASH

您好、

您可以查看以下问题吗?

对于双核产品、是否可以在内核之间共享外设?

(例如,如果 CORE1 使用 UART1、CORE2 使用 UART2、则每个内核是否可以观察另一个内核的外设? 它们可以访问彼此的 RAM 吗?)

客户一直在使用 TMS320F28388D。 在 AM 系列中、是否有必须运行的强制主内核、或者内核等效是否没有主内核指定?

关于 PRU-ICSS:是否应将其视为除双核之外专用于通信的单独内核? 堆栈固件可以通过调试器或 UniFlash 下载?

以 AM261x 为例、PRU-ICSS 似乎是一个独立内核、应连接到 3 端口以太网功能。 此配置是否可由用户定义?

将协议栈下载到 PRU-ICSS 时、是否有独立于主内核上闪存的单独闪存区域? (检查堆栈的下载位置)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“83507“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654465/am2612-regarding-internal-architecture

    对于双核产品、是否可以在内核之间共享外设?

    (例如,如果 CORE1 使用 UART1、CORE2 使用 UART2、则每个内核是否可以观察另一个内核的外设? 它们可以访问彼此的 RAM 吗?)

    [/报价]

    是的、这取决于 MPU 配置、但是的、它们可以访问 存储器 地址空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“83507“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654465/am2612-regarding-internal-architecture

    关于 PRU-ICSS:是否应将其视为除双核之外专用于通信的单独内核? 堆栈固件可以通过调试器或 UniFlash 下载?

    以 AM261x 为例、PRU-ICSS 似乎是一个独立内核、应连接到 3 端口以太网功能。 此配置是否可由用户定义?

    将协议栈下载到 PRU-ICSS 时、是否有独立于主内核上闪存的单独闪存区域? (检查堆栈的下载位置)

    [/报价]

    是的 、PRU ICSS 是可定制的内核、可用于双端口以太网、EtherCAT 或 Profinet。

    在协议编程中、R5f 内核为 PRU 加载 Ethernet/Profinet 等的固件

    PRU 固件存储在同一个闪存中、是 mcelf 二进制文件的一部分  

    关于 PRU-ICSS:是否应将其视为除双核之外专用于通信的单独内核? 堆栈固件可以通过调试器或 UniFlash 下载?

    是的、您可以使用调试器加载二进制文件