This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:引导加载程序模式、I2C 地址 0x48、发送连接请求时无响应

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651231/mspm0l1105-bootloader-mode-i2c-address-0x48-no-response-when-sending-connection-request

器件型号: MSPM0L1105

以引导加载程序模式启动、向 I2C 地址 0x48 发出“连接“请求。 未找到器件、I2C 总线上无响应。 I2C 总线上的信号被激活。 我们应该寻找什么? 器件型号

MSPM0L1105TRTRR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    首先、您需要使用硬件 BSL 调用引脚或使用 SW 方式进行 BSL 调用。 然后、我们有默认的 I2C BSL 引脚、如果您没有重新配置 BSL I2C 引脚、请检查是否使用了正确的引脚。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们连接了 I2C 分析仪、可以看到地址 0x48 的写入请求。 无 ACK、无响应。

    我们使用 SW 方式输入 BSL。

    我们的应用会使 LED 闪烁、LED 停止闪烁、这会让我们相信我们不再在应用中、是否进入了 BSL?

    我们是否可以确认这一点?

    我们的 BSL I2C 引脚配置如下:

    I2C 外设 — I2C0

    I2C SCL 引脚 — PA1/NRST

    I2C SCL 焊盘 2

    I2C SCL 多路复用器 — 3.

    I2C SDA 引脚 — PA0

    I2C SDA 焊盘编号 — 1

    I2C SDA 多路复用器 — 3.

    I2C 目标地址(7 位)- 0x48

    您能否提供进一步的帮助? 我们已经尝试了硬件调用和软件方式、都没有从 I2C 获得 ACK。

    我们的应用程序代码使用地址 0x11、该地址可以进行读取/写入。

    无法在进入引导加载程序时进行联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    明白。 我将查看信息并在需要时进行测试、然后返回回复您。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。