This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:AM263Px 电路板到 PC 之间的以太网通信故障

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652358/tmdscncd263p-ethernet-communication-failure-between-am263px-board-to-pc

器件型号: TMDSCNCD263P
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们正在开发 AM263Px 控制卡 (TMDSCNCD263P)、并 使用 Code Composer Studio (CCS) 从 MCU+ SDK (mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06) 导入了 ICSS_EMAC_lwip 示例工程、以测试控制卡和 PC 之间的以太网通信。

在 PC 端、我们实现了一个示例 UDP 应用、其中数据包在循环中连续传输、同时接收器线程并行运行。 在电路板侧、要求从 PC 接收数据包并将相同的数据回传给 PC。

然而、我们面临一个问题:

  • 以太网通信 在 OSPI 引导模式下无法正常工作。
  • 在 调试模式下(通过 CCS)运行相同的工程时可正常工作。
  • 当前使用的 SDK 版本是 mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06。

此外:

  • 我们 从另一台使用旧 SDK 版本 MCU_PLUS_SDK_am263px_26_00_00_01 的 PC 刷写了同一个 ICSS_EMAC_lwip 工程 、在这种情况下、即使在 OSPI 引导模式下、以太网通信也按预期工作。

问题说明: 为什么 在 SDK 版本 26_00_00_06 的 OSPI 引导模式下、以太网通信在调试模式下工作并且在较旧的 SDK 版本 (26_00_00_01) 下工作时会失败?

请提供解决此问题的指导或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将深入了解、并由星期一返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您让我们知道这个问题、我检查了.01 和.06 版本中的 SBL 之间的差异、并查看了什么可能会使引导加载程序中断。 当我们在内部解决此问题时、您能否继续使用 26_00_01 SBL(以免阻止您)。 下面粘贴的更改似乎破坏了流程。 让我在团队内部讨论这个问题、并进一步调查。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我们仍在尝试在本地重现此问题、您能为我提供以下详细信息吗?

    1.您的 controlCARD 的修订版本是什么? 控制卡上会有一个标签、上面写着“PCB#:PROCXXXE2“或“PROCXXXXA“、这表示硬件的版本。

    2.此 SBL 是否从 mcu_plus_sdk/tools/boot/sbl_prebuilt/am261x-lp/文件夹开箱即用? 或者、是否在不进行任何更改的情况下重新编译并使用此 SBL、或者是否对该 SBL 进行了修改、然后重新编译并正在使用?

    3.是否也在其他应用程序(除了 ICSS_EMAC_lwip)中观察到相同的行为?

    4.您能否与我(针对非工作用例)共享可刷写到 controlCARD 并进行调试的无法正常工作的 sbl_ospi_moro_elf.tiimage 和 ICSS_emac mcelf 映像二进制文件?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    请查找 AM263Px 控制卡的以下详细信息:


    1. PCB#:PROC159B
      OPN#:TMDSCNCD263P
      Sl #:43251590164


    2.是的、我们正在从 SDK 文件夹 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_26_00_06\tools\boot\sbl_prebuilt\am263px-cc 中直接使用 SBL。
       实际上、我们使用 mcelf_sbl_ospi.cfg 文件通过   C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_26_00_06\tools\boot 文件夹内的 uart_uniflash.py 脚本进行刷写。   有关更多详细信息、请参阅上传的 mcelf_sbl_ospi.cfg 文件。

    3.我们在从 SDK 导入的任何其他应用程序中都没有遇到这个问题。  当我们尝试  从 SDK (26_00_00_06) 导入 ICSS_EMAC_lwip 示例工程时、就会出现此问题。 当我们刷写代码并尝试在 OSPI 引导模式下运行时、我们会从 SBL 和我们的应用程序中获取日志、但我们面临的问题是以太网未启动。 因此、我们无法在板与 PC 之间进行通信。

    我们还在另一台 PC (SDK 版本为 26_00_00_01) 中尝试相同的方法、这台 PC 工作正常、并且以太网已启动并能够进行通信。

    4、请参阅上传的文件。

    e2e.ti.com/.../mcelf_5F00_sbl_5F00_ospi.cfg



    注意:  由于文件类型不接受上传、因此我们无法上传 sbl_ospi_moreelf_release.tiimage 和 ICSS_emac_lwip.mcelf 二进制文件。 请参阅上传的 mcelf_sbl_ospi.cfg 文件、了解从 SDK 和工程工作区中获取我们用于 SBL 和 mcelf 二进制文件的文件路径。

    此致、
    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    感谢您分享的信息、我们将继续进行最后的调试

    此致、
    Shaunak