This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02017:TIDM02014 — 高压 (HV) 测试详细信息

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014, TIDM-02017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646187/tidm-02017-tidm02014---high-voltage-hv-testing-details

器件型号: TIDM-02017
主题中讨论的其他器件: TIDM-02014、

我们制造了 TIDM-02014 RevC 参考套件、并能够在 LV 上使用 Teknic M-2310P-LN-04K 对套件进行测试。
我们的下一个目标是对制造的套件执行验收测试。 因此、我们想复制 TI 针对高压完成的 V&V。
我们想了解 HV 测试的测试设置-
1.使用电机/仿真器,
2.对相同的软件配置/更改。
3.线束详细信息。
关于所使用方法的必要指导。

请注意、我无法将 TIDM-02014 添加为 TI 器件型号(随附屏幕截图)、因此在器件型号中提到了 TIDM-02017。tidmerror.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们的一位专家将再次回答该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    好的、肯定的、期待...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

     

    感谢您联系我们。

     

    1. 高功率测试是使用 AVL 的电动机仿真器和 HP 电机示例中的参数完成的。
    2. 关于 SW 更改、必须确保更改电机参数、位置传感器参数以及电流和电压检测增益。 首先应在开环中运行、确保正确校准、然后缓慢地闭合环路。
    3.  您需要哪种准确利用信息? 您的计划设置是怎样的? 用于交流和直流连接的孔支持 M10 螺钉、对于 12V 电源、我们使用适合 https://www.mouser.com/datasheet/2/670/pj_037ah-1778644.pdf 连接器的电缆。

     

    此致、

    Ivana.