This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A-Q1:关于 API 用于 PWM 管理 0-100%的建议

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654697/mspm33c321a-q1-reccomandations-on-api-to-use-for-pwm-managing-0-100

器件型号: MSPM33C321A-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好、  

我想使用 driverlib 来正确地处理    在周期中从 0 到 100%的理想 PWM。

请您建议使用哪种 API?

我使用 SYSCFG 来设置/初始化 PWM 和工作, 但我需要在我的代码中动态修改  

任何建议都是 welcoem  

谢谢你

BR

Carlo